MODBUS
| Ajouter une unité |
Appuyez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle unité MODBUS.
|
| Supprimer l'unité |
Appuyez sur ce bouton pour supprimer l'unité MODBUS et tous les signaux de cette unité.
|
| Définir l'IP de l'unité |
Ici, l'adresse IP de l'unité MODBUS est affichée. Appuyez sur le bouton pour le changer.
|
| Ajouter un signal |
Appuyez sur ce bouton pour ajouter un signal à l'unité MODBUS correspondante.
|
| Supprimer le signal |
Appuyez sur ce bouton pour supprimer un signal MODBUS de l'unité MODBUS correspondante.
|
| Définir l'adresse du signal |
Ce champ affiche l'adresse sur le serveur MODBUS distant. Utilisez le clavier à l'écran pour choisir une adresse différente. Les adresses valides dépendent du fabricant et de la configuration de l'unité MODBUS distante.
|
| Définir le nom du signal |
À l'aide du clavier à l'écran, l'utilisateur peut donner un nom au signal. Ce nom est utilisé lorsque le signal est utilisé dans des programmes.
|
| Valeur du signal |
Ici, la valeur actuelle du signal est affichée. Pour les signaux de registre, la valeur est exprimée sous la forme d'un entier non signé. Pour les signaux de sortie, la valeur de signal souhaitée peut être réglée à l'aide du bouton. Encore une fois, pour une sortie de registre, la valeur à écrire dans l'unité doit être fournie sous la forme d'un entier non signé.
|
| État de la connectivité du signal |
Cette icône indique si le signal peut être correctement lu/écrit (vert), ou si l'unité répond de manière inattendue ou n'est pas accessible (gris). Si une réponse d'exception MODBUS est reçue, le code de réponse est affiché. Les réponses d'exception MODBUS-TCP sont :
|
| Afficher les options avancées |
Cette case à cocher affiche/masque les options avancées pour chaque signal.
|
| Options avancées |
Tous les compteurs comptent jusqu'à 65535, puis reviennent à 0.
|