EtherNet/IP

Description

EtherNet/IP est un protocole réseau qui permet la connexion du robot à un dispositif de scanner industriel EtherNet/IP.

Si la connexion est activée, vous pouvez sélectionner l'action qui se produit lorsqu'un programme perd la connexion EtherNet/IP Scanner Device.

Ces actions sont :

Aucun
PolyScope ignore la perte de connexion EtherNet/IP et le programme continue de fonctionner.
Pause
PolyScope met en pause le programme actuel. Le programme reprend là où il s'est arrêté.
Arrêter

PolyScope arrête le programme en cours.