Transport

Description

Transporter uniquement le robot dans son emballage d'origine. Mettre de côté les matériaux de conditionnement dans un endroit sec si vous voulez déplacer le robot ultérieurement.

Lors du déballage du robot dans l’espace d’installation, tenir les deux tubes du bras robot en même temps. Tenir le robot en place jusqu'à ce que tous les boulons de montage soient bien serrés à la base du robot.

Soulever le Boîtier de commande par sa poignée.

 

Des techniques de levage incorrectes ou l'utilisation d'un équipement de levage inapproprié peuvent entraîner des blessures.

  • Évitez de surcharger votre dos ou d'autres parties du corps lorsque vous soulevez l'équipement.

  • Utiliser un équipement de levage adéquat.

  • Toutes les consignes régionales et nationales en matière de levage doivent être suivies.

  • Veiller à monter le robot conformément aux instructions contenues dans Interface mécanique.

 

Si le robot est attaché à une application/ installation tierce pendant le transport, veuillez vous référer à ce qui suit :

  • Le transport du robot sans son emballage d'origine annulera toutes les garanties fournies par Universal Robots A/S.

  • Si le robot est transporté dans le cadre d'une solution préfabriquée, solidement monté et en totale conformité avec les recommandations décrites ci-dessous, il n'est pas considéré comme une violation de la garantie.

Clause de non responsabilité

Universal Robots ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par le transport de l'équipement.