Mot de passe - administrateur
| Description |
Toutes les options sous Sécurité sont protégées par un mot de passe administrateur. Les écrans protégés par mot de passe administrateur sont verrouillés par une superposition transparente rendant les réglages indisponibles. L'accès à Sécurité vous permet de configurer les réglages suivants :
Les réglages ne peuvent être modifiés que par le ou les administrateurs désignés. Déverrouiller l'une des options sous Sécurité déverrouille également les autres options jusqu'à ce que vous quittiez le menu Réglages.
|
| Mot de passe par défaut |
Le mot de passe administrateur par défaut est : easybot Si vous oubliez votre mot de passe administrateur, il ne peut pas être remplacé ou récupéré. Vous devrez réinstaller le logiciel. |
| Pour définir le mot de passe administrateur |
Avant de pouvoir utiliser le mot de passe administrateur pour déverrouiller les écrans protégés, vous devez modifier le mot de passe par défaut.
|
| Pour quitter le menu Réglages |
Lorsque l'une des options de sécurité est déverrouillée, le bouton Fermer en bas à droite du menu Réglages change. Le bouton Fermer est remplacé par le bouton Verrouiller et Fermer indiquant que la sécurité est déverrouillée.
|