Indicateurs de validation

Description

À partir de la version 10.14.0 de PolyScope X, les erreurs de validation sont signalées par des badges indiquant le nombre de notifications et une mise en évidence sur le bord gauche, au lieu de boutons iconiques jaunes.

Les indicateurs de validation vous signalent lorsque la saisie d'un programme ou de paramètres échoue à la validation — par exemple, lorsqu'un nœud de commande est incomplet, qu'une référence est manquante ou qu'une expression n'est pas valide.

Auparavant, des boutons avec une icône jaune signalaient les erreurs de validation dans la barre latérale ,la navigation principale ,l'arborescence du programme et les boîtes de dialogue des paramètres. Le nouveau design est plus épuré et moins envahissant, tout en continuant à signaler les erreurs.

Les indicateurs de validation ne sont pas à confondre avec les défauts de sécurité, les états d'arrêt d'urgence ou les boîtes de dialogue d'erreur du contrôleur.

 

Fonctionnement

  • Dans la barre latérale et la navigation principale ,un badge indiquant le nombre de notifications, placé sur une icône, indique le nombre d'erreurs de validation présentes dans cette zone.

  • Dans l'arborescence du programme, les nœuds de commande non valides sont signalés par une bordure gauche surlignée au lieu d'une icône jaune.

  • Un nœud de l'arborescence du programme n'est considéré comme invalide que lorsque ce nœud lui-même est invalide.

  • Un nœud parent dans l'arborescence du programme n'est considéré comme non valide que s'il est réduit et contient des nœuds enfants non valides.

  • Dans les boîtes de dialogue de paramètres des commandes de déplacement — telles que Direction , Déplacement C, Déplacement P ,Déplacement vers ,Déplacements verset Trajectoire —, les onglets non valides utilisent l'état de validation standard des onglets au lieu d'icônes jaunes.

     

Rechercher et corriger les erreurs de validation

  1. Recherchez les badges indiquant le nombre de notifications dans la barre latérale ou la navigation principale ,ou les éléments surlignés sur le bord gauche de l'arborescence du programme.

  2. Appuyez sur l'icône ou le nœud signalé par l'indicateur pour ouvrir la zone contenant l'erreur.

  3. Vérifiez le nœud mis en surbrillance ou l'onglet non valide, puis complétez ou corrigez les informations requises.

  4. Lorsque la saisie est valide, le badge, la surbrillance de la bordure ou l'indicateur d'onglet disparaît automatiquement.

Pour une vue d'ensemble de l'écran du programme et de l'arborescence du programme, consultez la section Menu Programme Menu du programme