Icônes

Icônes d'en-tête
Icône Titre Description

Nom du programme

Donne accès au Gestionnaire système.

Vous permet de charger, enregistrer et ajouter des programmes et des fichiers URCaps.

Plus

Accéder aux informations sur la version du robot, le numéro de série et aux réglages.

Somme de contrôle de sécurité

Affiche la somme de contrôle de sécurité active et donne accès aux réglages détaillés de chaque partie du bras du robot, et modifie le mode de fonctionnement.

Icônes de navigation principales
Icône Titre Description

Application

Configure et définit les réglages et la sécurité du bras du robot, y compris les effecteurs finaux et la communication.

Programme

Consulter et modifier des programmes de robot.

3D

Active le contrôle et la régulation du mouvement du robot dans les coordonnées X, Y, Z.

Opérateur

Actionne le robot à l'aide de programmes pré-écrits et affiche l'état du robot.

 

Icônes dans l'icône du menu rapide
Icône Titre Description

Gestionnaire du système

Donne accès au Gestionnaire système.

Vous permet de charger, enregistrer et ajouter des programmes et des fichiers URCaps.

À propos de

Affiche des informations sur la version du robot et le numéro de série.

Réglages

Configure les réglages système, tels que la langue, les unités, le mot de passe et la sécurité.

Recharger

Une fonction sécurisée pour appliquer les réglages par défaut définis dans l'application.

Mise hors tension

Pour redémarrer, allumer et éteindre le robot.

 

Icônes de la barre latérale
Icône Titre Description
Sélection du mode Permet de sélectionner le mode de fonctionnement et le mode de commande.

Déplacement

Fonction complète pour le mouvement du robot, détaillant les articulations, le PCO, la bride, la base.

Structure du programme

Fournit un aperçu structurel du programme principal, des modules et des fonctions. Accédez-y pour ajouter des modules.

Programme logique Vous permet d'exécuter un programme logique et affiche le nombre de tâches en cours d'exécution.
Messages du journal Répertorie toutes les activités que vous avez effectuées dans le logiciel.

Variables globales

Fournit l'accès aux noms des variables globales et à leurs valeurs.

 

Icônes du pied-de-page
Icône Titre Description

Initialiser

Gère l'état du robot. Lorsqu'il est ROUGE, appuyez dessus pour rendre le robot opérationnel.

  • Noir, hors tension. Le bras du robot est à l'état arrêté.

  • Orange, en veille. Le bras du robot est sous tension, mais n'est pas prêt pour le fonctionnement normal.

  • Orange, verrouillé. Le bras du robot est verrouillé.

  • Vert, normal. Le bras du robot est sous tension et est prêt pour le fonctionnement normal.

  • Rouge, erreur. Le robot est dans un état de défaillance, tel qu'un arrêt d'urgence.

  • Bleu, transition. Le robot change d'état, comme le relâchement des freins.

Lecture

Démarre le programme actuellement chargé.

Étape

Permet d'exécuter un programme pas à pas.

Arrêter

Arrête le programme actuellement chargé.

Curseur de vitesse

Montre en temps réel la vitesse relative à laquelle le bras du robot se déplace en tenant compte des réglages de sécurité.

Mode manuel haute vitesse

Le curseur Manuel haute vitesse n'est disponible en mode manuel que lorsqu'un dispositif d'activation à trois positions est configuré. Le mode manuel haute vitesse permet à la vitesse de l'outil et du coude de dépasser temporairement la limite de vitesse par défaut.

 

Icônes de l'écran principal
Icône Titre Description
Déplacer vers le haut

Pour déplacer un nœud de commande vers le haut dans une arborescence de programme.

Déplacer vers le bas

Pour déplacer un nœud de commande vers le bas dans une arborescence de programme.

Rétablir

Pour annuler un déplacement récent d'un nœud de commande dans une arborescence de programme.

Annuler le rétablissement

Pour annuler un rétablissement récent d'un nœud de commande dans une arborescence de programme.

Suspendre/

Annuler la suppression

Pour suspendre et annuler la suspension un nœud de commande dans une arborescence de programme.

Copier

Pour copier un nœud de commande dans une autre arborescence de programme.

Coller

Pour coller un nœud de commande dans une autre arborescence de programme.

Couper

Pour couper un nœud de commande dans une arborescence de programme.

Supprimer

Pour supprimer un nœud de commande dans une arborescence de programme.