Zugriff auf HTTP/HTTPS-Ports

Beschreibung

Ab der PolyScope X-Softwareversion 10.14 können Administratoren den eingehenden HTTP- und HTTPS-Datenverkehr auf den Ports 80 und 443 direkt über die PolyScope X-Benutzeroberfläche steuern.

Verwenden Sie den HTTP-Schalter auf dem Bildschirm „Dienste“, um diese Ports in der Roboter-Firewall zu öffnen oder zu schließen. Dadurch erhalten Integratoren explizite Kontrolle über den Webzugriff auf den Roboter, ohne dass ein Zugriff über die Befehlszeile erforderlich ist.

Ab Version 10.14 sind die Ports 80 und 443 standardmäßig geschlossen . Wenn Sie Port 80 schließen, bleibt er auch nach dem Neustart des Roboters geschlossen. In früheren Versionen wurde Port 80 bei jedem Systemstart automatisch geöffnet.

Überprüfen Sie nach dem Upgrade auf PolyScope X 10.14 oder höher die HTTP-Einstellung , falls externe Systeme, Web-Clients oder extern verfügbare URCaps auf Port 80 oder 443 angewiesen sind.

 

„Service enable“ vs. „HTTP“ umschalten

Das Aktivieren oder Deaktivieren eines Dienstes in der Dienstliste erfolgt unabhängig von der HTTP-Umschaltfunktion:

  • Der HTTP -Schalter legt fest, ob eingehender Datenverkehr an den Ports 80 und 443 durch die Firewall zugelassen wird.

  • Jeder Dienstschalter legt fest, ob der jeweilige Dienst auf dem Roboter aktiviert ist.

Ein Dienst kann aktiviert sein, obwohl seine Ports von der Firewall blockiert werden. Ein offener Port aktiviert keinen deaktivierten Dienst. Konfigurieren Sie beide Einstellungen entsprechend den Anforderungen Ihrer Anwendung, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

 

Warnung zur URCap-Konnektivität

Wenn Port 80 geschlossen ist, während eine extern verfügbare URCap aktiv ist, wird auf dem Bildschirm „Services“ eine Warnung angezeigt, dass Port 80 geöffnet sein muss, damit die URCap funktioniert. Aktivieren Sie den HTTP-Schalter , um die Verbindung wiederherzustellen.

 

Zugriff auf HTTP/HTTPS-Ports steuern
  1. Tippen Sie in der Hauptnavigation auf das Hamburger-Symbol .

  2. Tippen Sie auf Einstellungen.

  3. Wählen Sie unter „Sicherheit“ die Option „Dienste“ aus.

  4. Tippen Sie auf das Symbol „Entsperren“, geben Sie das Administratorpasswort ein und tippen Sie auf „Bestätigen“.

  5. Verwenden Sie den HTTP -Schalter, um den eingehenden Zugriff auf den Ports 80 und 443 zu aktivieren oder zu deaktivieren.

  6. Tippen Sie auf „Sperren und schließen“.