UR Connect

Beschreibung

Das UR Connect-Menü wird in Verbindung mit dem UR Connectivity Kit verwendet.

 

So stellen Sie eine Verbindung über UR Connect her

In UR Connect :

 

  1. Tippen Sie auf „Verbinden“.

  2. Geben Sie Ihren sechsstelligen PIN-Code ein.

 

PolyScope X mit myUR Cloud verbinden

Sie müssen Ihre PolyScope X Software mit dem myUR Cloud-Dienst verbinden.

Sie werden Ihren PIN-Code in Ihrem myUR-Konto finden müssen.

  1. Wechseln Sie in die Einstellungen.

  2. Wechseln Sie zu UR Connect.

  3. Klicken Sie auf der Hauptseite von UR Connect auf die Schaltfläche „Verbinden“.

  4. Geben Sie Ihren PIN-Code aus myUR ein.

Wenn Sie das grüne Symbol in der rechten Ecke des Fensters sehen, sind Sie mit der myUR Cloud verbunden.

Fehlgeschlagene Verbindung

Wenn Sie die Nachricht „Falscher PIN-Code“ sehen, überprüfen Sie bitte Ihren PIN-Code aus myUR.

 

Diagnose

Wenn Sie etwas Unerwartetes bemerken, während UR Connect aktiv ist, können Sie die Diagnose aufrufen.

  1. Wechseln Sie in die Einstellungen.

  2. Wechseln Sie zu UR Connect.

  3. Klicken Sie auf das Kebab-Menü in der oberen rechten Ecke.

  4. Wählen Sie „Diagnose“ aus.

 

Protokolle exportieren

Es ist möglich, die UR Connect-Protokolle aus Ihrer PolyScope X-Software zu exportieren.

  1. Wechseln Sie in die Einstellungen.

  2. Wechseln Sie zu UR Connect.

  3. Klicken Sie auf das Kebab-Menü in der oberen rechten Ecke.

  4. Wählen Sie die Option „Protokolle exportieren“ aus

  5. Wählen Sie „Nach myUR exportieren“ oder „Nach USB exportieren“ aus.