Variablen löschen

Variablen in Programmen löschen

Tippen Sie auf die Papierkorbschaltfläche, um eine Variable zu entfernen. Das Entfernen einer Variablen ist nur möglich, wenn das Programm angehalten ist. Das Programm wird automatisch beendet, falls es noch läuft.

 

 

Typ und Name können nach dem Hinzufügen der Variablen nicht mehr geändert werden. Der Wert kann geändert werden, wenn die Anwendung angehalten ist. Der Wert wird ebenfalls in Echtzeit aktualisiert, während das Programm läuft.