Globale Variablen im Logikprogramm
| Beschreibung |
Logikprogrammvariablen werden in der Seitenleiste „Variablen“ zusammen mit Anwendungs- und Hauptprogrammvariablen angezeigt. Sie können die Namen und aktuellen Werte der Variablen anzeigen, die zum aktiven Logikprogramm gehören.
|
|
Variablen in der Seitenleiste |
Variablennamen dürfen nicht mit dem Präfix
ur beginnen. Dieses Präfix ist für interne Konstanten reserviert. Um die Kompatibilität mit zukünftigen Verbesserungen zu gewährleisten, sollten Sie dieses Präfix auch in Variablen von Roboterprogrammen nicht verwenden.
Über das Filter-Dropdown-Menü in der Ansicht „Variablen“ können Sie auswählen, welcher Variablensatz angezeigt werden soll: „Alle“, „Anwendung“, „Hauptprogramm“ oder „Logikprogramm“.
Das Logikprogramm unterstützt bis zu etwa 300 einfache Variablen. Das Überschreiten des Grenzwerts kann dazu führen, dass das laufende Programm beendet wird.
|