Slet applikation

Beskrivelse

Du kan slette et program fra fanen Programmer i System Manager , når det ikke længere er nødvendigt. Sletningsreglerne afhænger af, om programmerne stadig er knyttet til applikationen.

 

Slet applikation med tilknyttede programmer

Hvis du forsøger at slette en applikation, som der stadig er programmer knyttet til, vises en dialogboks, der informerer dig om, at du først skal omfordele eller slette de tilknyttede programmer.

 

Slet applikation uden tilknyttede programmer
  1. I System Managerskal du åbne kontekstmenuen for applikationen.

  2. Tryk på Slet .

  3. Når der ikke er knyttet nogen programmer til applikationen, vises en bekræftelsesdialog, hvor du bliver spurgt, om du vil slette applikationen.

  4. Bekræft for at slette applikationen.

 

Slet det sidste program, der er knyttet til en applikation

Når du sletter det sidste program, der er knyttet til en applikation, vises en dialogboks, hvor du bliver spurgt, om du også vil slette applikationen. Du kan slette både programmet og applikationen i ét trin, eller du kan nøjes med at slette programmet og beholde applikationen.