Eksporter til scripts

Beskrivelse

Denne funktion giver dig mulighed for at eksportere scriptfiler til en tilsluttet USB-enhed. Ved eksport kan indholdet af en scriptknude i programmet gemmes i System Manager og derefter eksporteres fra System Manager til USB-enheden.

 

Gemmer i System Manager

  1. Gå til Program i Hovednavigationen .

  2. Tryk på ikonet »Tilføj« og på kommandoknudepunktet »Script «.

  3. Tryk på Indstil script , og du kan oprette og redigere scriptet.

  4. Gem scriptet i System Manager.

 

  1. Angiv navnet på scriptfilen, og tryk på Bekræft .

 

Eksport til USB-enhed

  1. Gå til System Manager enten via overskriften eller hamburgermenuen .

  2. Gå til Scriptfiler og tryk på de tre lodrette prikker (kebab-ikonet) ved scriptet.

  3. Vælg Eksporter .

  4. Vælg USB-enheden, og tryk på Bekræft .