Værktøj I/O

Beskrivelse

Værktøjet I/O overvåger og indstiller de aktive I/O-signaler fra/til kontrollerskabet.

 

 

Sådan får du adgang til Tool IO

Tryk på Tool I/O i venstre panel. Du kan se de redigerbare felter for værktøjsindgang og værktøjsudgang til højre.

 

 

URCaps i rullemenuen "Control"

I rullemenuen »Controlled By« kan brugeren vælge en URCap, der kan styre værktøjsindstillingerne. Hvis der er installeret en URCap, der har denne funktion, vises den på listen. Følg vejledningen her for at installere en URCap .

 

Når URCap'en vælges, vil den være ansvarlig for følgende indstillinger:

  • Værktøjsudgang

    Indstillingen kan være 0, 12 eller 24 V.

  • Dobbelt pin-effekt

    Indstillingen er enten true eller false.

  • Domæne for analoge indgange

    Indstilling af strøm/spænding pr. analog indgang, som vist i pop op-vinduet, når man trykker på en.

  • Udgangseffekt for digitale udgange

    Indstilling af Sinking/Sourcing/Push/Pull, som vist i pop op-vinduet, når man trykker på en af dem.

  • Indstillinger for værktøjskommunikation

    Disse indstillinger er ikke tilgængelige i brugergrænsefladen, men omfatter aktivering, baudrate, paritet, stopbits, rx-inaktivitetstegn og tx-inaktivitetstegn.

Når der vælges en URCap, deaktiveres alle kontrolelementer, der er relateret til ovenstående indstillinger. De nye indstillinger vil blive anvendt, når der vælges en post i rullemenuen, når programmet indlæses, og når programmet afspilles.