Sikkerhedsapplikation

Beskrivelse

Sikkerhed-applikationen giver dig adgang til robottens sikkerhedsindstillinger.

 

Brug af sikkerhedsapplikationens funktionalitet

  1. Gå til skærmbilledet med applikationsmenuen. Se Applikationsfane.

  2. Tryk på ikonet Sikkerhed.

    Sikkerhedsskærmen vises, som er opdelt i venstre panel og højre panel.

    Det venstre panel består af sikkerhedstræet, der er sammensat af otte funktioner:

    • Robotgrænser

    • Sikkerheds I/O

    • Værktøjsposition

    • 3-position

    • Ledgrænser

    • Planer

    • Hardware

    • PROFIsafe

Højre panel viser de redigerbare felter for den valgte funktion, som er utilgængelige.

 

Lås op for sikkerhedsindstillinger
  1. Tryk på Lås op øverst til højre på sikkerhedsskærmen for at få adgang til sikkerhedsindstillingerne.
  2. Angiv sikkerhedsadgangskoden.
  3. Tryk på Bekræft for at aktivere alle indstillinger.