Komunikace

Popis

Záložka „Komunikace“ umožňuje sledovat a nastavovat stav signálů I/O (vstup/výstup) na konektorech ovládací jednotky.

 

 

Číslo 1.1:  Obrazovka Komunikace zobrazující I/O.

 

Používání funkcí na záložce „Komunikace“

  1. Přejděte na obrazovku nabídky Aplikace.

    Viz Karta Aplikace.

    Viz popis nabídky „Aplikace“ v příručce k softwaru.

  2. Klepněte na ikonu „Komunikace “.

     

     

    Zobrazí se obrazovka „Komunikace“, která je rozdělena na levý a pravý panel.

     

     

    Levý panel tvoří komunikační strom, který se skládá ze tří funkcí:

    • Robot s kabelovým vstupem/výstupem

    • Robot Tool IO

    • Modbus

    V pravých panelech jsou zobrazena editovatelná pole vybrané funkce.