Bezpečnostní aplikace

Popis

Bezpečnostní aplikace umožňuje přístup k bezpečnostním nastavením robota.

 

Použití funkce bezpečnostní aplikace

  1. Přejděte na obrazovku nabídky Aplikace. Viz Karta Aplikace.

  2. Klepněte na ikonu Bezpečnost.

    Zobrazí se bezpečnostní obrazovka, která je rozdělena na levý a pravý panel.

    Levý panel obsahuje strom bezpečnosti, který se skládá z osmi funkcí:

    • Mezní hodnoty robota

    • Bezpečnostní V/V

    • Pozice nástroje

    • Třípolohový

    • Omezení kloubu

    • Roviny

    • Hardware

    • PROFIsafe

Pravý panel zobrazuje editovatelná pole vybrané funkce, která nejsou přístupná.

 

Jak odemknout nastavení zabezpečení
  1. Pro přístup k bezpečnostním nastavením klepněte na Odemknout v pravém horním rohu bezpečnostní obrazovky.
  2. Zadejte bezpečnostní heslo.
  3. Klepnutím na Potvrdit aktivujete všechna nastavení.