새로운 Universal Robots 및 Phillips Corporation 파트너십
Universal Robots와
Phillips Corporation
새로운 파트너십
베스트셀러 Haas CNC 기계의 세계 최대 유통 업체 인 Phillips Corporation과의 파트너십은 안전하고 사용하기 쉽고 비용 효율적인 코봇으로 스핀들 가동 시간을 빠르게 추적합니다.
제조업체가이 지루한 작업을 수행하는 데 큰 어려움을 겪으면서 CNC 기계의 로딩 및 언 로딩은 협업 로봇의 가장 보편적 인 응용 프로그램 중 하나가되었습니다.Universal Robots와 Phillips Corporation 간의 새로운 총판 계약은 Haas CNC 기계와 함께 코봇을 신속하게 배치하여 기계 공장에 스핀들 가동 시간을 최적화하는 안전하고 사용자 친화적 인 솔루션을 제공합니다. Haas는 서반구에서 베스트셀러 CNC 기계를 제공하며 Phillips는 세계에서 가장 큰 Haas Factory Outlet입니다.
이미 UR 코봇을 1,000 대 이상 판매 한 Universal Universal Robots (UR)의 지역 영업 이사 인 Stu Shepherd는“직원 부족으로 인해 값 비싼 장비가 유휴 상태이고 주문이 누락되는 것은 모든 제조업체의 악몽입니다. tending Haas CNC machines. “CNC 브랜드의 최대 유통 업체와 최고의 협업 로봇 브랜드 간의 파트너십은 제조업체가 직원 문제를 해결하고 경쟁력을 유지할 수 있도록 큰 이점을 제공합니다. 우리는이 새로운 파트너십이이 분야의 빠른 속도로 코봇을 제조 할 것으로 기대하고 있습니다.”
Phillips Corporation은 남 대서양 및 중부 대서양 지역에 걸쳐 12 개의 주를 대표하는 9 개의 사무소를두고 19,000 개 이상의 Haas CNC 기계를 설치 한 기지를 자랑합니다. Haas Automation의 North 회장 인 Phillips Corporation의 상업 부서 회장 인 Michael Garner는“UR 코봇으로 기존 설치를 개조하고 새로운 고객에게 문을 열 수있는 턴키 솔루션을 제공 할 수있는 엄청난 잠재력이 있습니다. 미국 총판사 협의회. 필립스 회장은 UR 코봇의 프로그래밍 용이성을 강조하면서“노동 부족을 해결하고 안전 케이지없이 운영 할 수있는 유연한 자동화 툴을 필요로하는 제조업체를 지원하는 코봇에 대한 상당한 수요가있을 것으로 예상한다. "UR은 UR 코봇과 CNC 사이의 양방향 통신을 용이하게하는 VersaBuilt 소프트웨어와 같은 솔루션을 가지고 있기 때문에 Universal Robot이 Haas 기계와 통신하도록하는 데 관련된 배선이나 복잡한 코딩은 없습니다."
VersaBuilt의 Haas CNC 통합 키트는 UR 코봇이 Haas CNC에 저장된 모든 가공 프로그램을 코봇 자체의 티치 펜던트를 통해 직접 실행하여 모든 Haas 안전 인터록 기능을 유지하도록하는 간단하면서도 강력한 인터페이스입니다. Versabuilt는 UR 코봇과 완벽하게 통합되도록 인증 된 제품의 쇼룸 인 UR + 플랫폼을 통해 제공됩니다.
Universal Robots의 로봇 암으로 60 가지가 넘는 Haas 모델을 자동화 할 수 있습니다. UR의 Stu Shepherd는 빠른 통합이 빠른 ROI를 의미한다는 점을 강조합니다.“기계 입찰 애플리케이션은 1 년 미만의 지속적 ROI를 지속적으로 제공했으며 때로는 몇 달 내에 비용을 상환하기도합니다. Phillips의 CNC 전문 지식과 애플리케이션 노하우가 제공되는 Haas 및 UR 솔루션은 이러한 투자 회수 시간을 더욱 향상시키는 데 도움이 될 것입니다.”