<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> 본문으로 건너뛰기

품질 검사

협동로봇으로 품질 검사 정밀도와 속도를 향상시키고, 일관된 품질과 완성도를 유지하세요. 비용 효율적인 로봇 암으로 절차를 표준화하고 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.

애플리케이션 품질 검사

협동로봇을 통한 품질 보증 개선

품질 검사는 기업 명성을 지키는 든든한 수호자입니다. 소비자에게 최고의 제품을 전달하기 위해, 육안 검사부터 첨단 열화상, 화학 분석, 파괴 시험까지 다양한 검사 방식이 활용됩니다. 각 과정은 여러 기술이 결합된 워크플로우로 구성되어, 비용이 큰 오류를 사전에 차단합니다.

강력한 품질 관리 없이는 심각한 리스크에 노출됩니다. 고객 불만, 보건·안전 문제, 자재 폐기 증가, 생산 지연, 규제 위반, 브랜드 이미지 손상 등 다양한 위험이 발생할 수 있으며, 수작업으로 일관된 품질을 유지하는 것은 매우 어렵습니다.

협동로봇(Cobot)이 품질 검사 자동화의 해답입니다. 작고 안전하며 정밀한 협동로봇은 반복 가능한 정밀 제어로크고 고가의 로봇 없이도 다양한 품질 검사 작업을 효율적으로 자동화할 수 있습니다.

작업 현장의 품질 검사 협동로봇

정밀도

정밀도

정확한 품질 검사를 위해서는 높은 집중력이 필수입니다. 아주 작은 측정 차이도 결과에 영향을 미치지만, 수작업으로 이를 유지하기는 쉽지 않습니다. 반복 작업은 피로와 속도 저하를 초래해 인간의 실수와 비효율로 이어질 수 있습니다. 특히 검사 과정이 복잡하거나 결함이 미세한 부품은 수작업으로 놓치기 쉽습니다.

품질

품질

유니버설로봇의 협동로봇 암은 복잡한 프로그래밍이나 고비용 설치 없이 대부분의 수작업 품질 검사를 간편하게 자동화합니다.

비파괴 3D 측정용 UR 인증 카메라를 탑재해 ±0.03mm의 뛰어난 정밀도와 일관성을 보장하며, 기존 산업 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.

직관적인 프로그래밍과 평균 195일의 빠른 투자 회수 기간으로, 정밀도와 효율성, 신뢰성을 모두 갖춘 최적의 품질 검사 솔루션입니다.

협동로봇을 도입을 완성하는 한 걸음

유니버설로봇의 협업형 산업용 로봇은 최대의 성능을 발휘하기 위해 다양한 부가 장치와 함께 사용됩니다. 이 부가 제품들은 그 자체로 하나의 생태계를 이루며, UR은 이 생태계를 "UR+"라는 이름으로 자랑스럽게 운영하고 있습니다. UR+는 로봇의 활용도를 극대화할 수 있도록 설계된 고품질 액세서리, 소프트웨어, 주변 장치들을 아우릅니다.

왜 유니버설로봇 (Universal Robots) 인가?

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 코봇 (cobots) 을 배치했습니다. Fortune 500대 대기업에서부터 현지 계약 기계 공장에 이르기까지 모든 규모의 회사는 6세대 코봇 (cobots) 을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

유연

유연

UR cobots 는 업계 최고의 사용 편의성, 직관적인 프로그래밍 및 OEM 및 개발자가 가치를 추가하고 특정 요구를 충족할 수 있는 강력한 백엔드로 유연성에 대한 요구를 정면으로 충족합니다. UR 코봇 기반 시스템은 일반적으로 년이 아닌 개월 단위로 측정되는 ROI를 생성합니다.

작업자 안전, 작업자 친화적

작업자 안전, 작업자 친화적

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 코봇 (cobots) 과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.

유니버설로봇에 연락하기

수천 개의 기업이 협동로봇을 통해 다음을 실현하고 있습니다.

- 생산성 향상
- 변화하는 제품 수요에 유연하게 대응
- 직원의 복지 및 근속률 향상
- 인력 부족 상황에서의 인력 운용 지원