<link rel="stylesheet" href="styles-HECP4DDU.css"> 본문으로 건너뛰기

디스펜싱

협동로봇은 접착, 밀봉, 페인팅 등 디스펜싱 작업에 유연성과 효율성을 더합니다. 내장된 힘 감지 기능으로 일관된 품질과 정밀한 작업이 가능해 낭비를 줄이고 효율을 높입니다.

디스펜싱 작업

디스펜싱 협동로봇으로 완벽을 전달하다

디스펜싱 작업은 외과의사의 손길처럼 정밀해야 합니다. 작은 실수라도 재료 계량이나 분배가 잘못되면 결함이 생기고, 때로는 부품 재작업이나 전체 배치 폐기까지 이어질 수 있습니다. 특히 SMT 기반 PCB 조립에서 고온이나 무연 솔더 페이스트를 사용할 때 더욱 중요합니다.

부정확한 디스펜싱은 의약품, 영양제, 화학물질, 건축 자재 등에서 큰 문제를 일으킬 수 있습니다. 이런 정밀도를 사람이 일정하게 유지하기 어렵기에, 소형 협동로봇이 비용 효율적이고 다양한 디스펜싱 작업에 적합한 솔루션으로 주목받고 있습니다.

작업 현장의 디스펜싱 협동로봇

폐기물 및 불일치 감소

폐기물 및 불일치 감소

수동 디스펜싱은 소규모 생산 환경에서도 일관성이 떨어져 신뢰성 문제가 발생할 수 있습니다. 작업자마다 도포량, 속도, 압력, 동작이 달라져 제품 품질에 영향을 주기 때문입니다. 재료가 부족하거나 과도하게 도포되면 품질 저하뿐 아니라, 특히 과도한 도포는 자재 낭비로 이어질 수 있습니다.

일관성을 안전하게 개선하세요

일관성을 안전하게 개선하세요

접착, 밀봉, 페인팅 등 많은 디스펜싱 작업은 반복적이고 부담스러울 수 있습니다. 특히 일부 산업 현장에서는 복잡한 조작과 부자연스러운 동작이 필요해 작업자가 일관되게 수행하기 어렵습니다. 또한, 유해 물질 취급으로 인한 안전 위험과 고온 물질로 인한 화상 위험도 존재합니다.

비용 효율적인 자동화

비용 효율적인 자동화

이 모든 문제는 자동화를 통해 효과적으로 해결할 수 있으며, 유니버설로봇을 통해 자동화가 그 어느 때보다 간편해졌습니다. 컴팩트하고 비용 효율적인 협동로봇은 고급 센서와 프로그래밍 기능을 갖추어 다양한 생산 환경에서 반복적인 디스펜싱 작업에 최적입니다. 힘 감지와 충돌 감지 기능을 포함해 거의 모든 산업 현장에 쉽게 적용할 수 있어, 기존 자동화와 달리 대규모 설비 변경이나 복잡한 안전 조치가 필요 없습니다.

협동로봇을 도입을 완성하는 한 걸음

유니버설로봇의 협업형 산업용 로봇은 최대의 성능을 발휘하기 위해 다양한 부가 장치와 함께 사용됩니다. 이 부가 제품들은 그 자체로 하나의 생태계를 이루며, UR은 이 생태계를 "UR+"라는 이름으로 자랑스럽게 운영하고 있습니다. UR+는 로봇의 활용도를 극대화할 수 있도록 설계된 고품질 액세서리, 소프트웨어, 주변 장치들을 아우릅니다.

왜 유니버설로봇 (Universal Robots) 인가?

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 코봇 (cobots) 을 배치했습니다. Fortune 500대 대기업에서부터 현지 계약 기계 공장에 이르기까지 모든 규모의 회사는 6세대 코봇 (cobots) 을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

유연성

유연성

UR 협업로봇은 업계 최고 수준의 사용 편의성과 직관적인 프로그래밍으로 유연성 요구에 정면으로 대응합니다. 또한 OEM과 개발자가 가치를 더하고 특정 요구를 충족할 수 있도록 강력한 백엔드를 제공합니다. UR 협업로봇 기반 시스템은 일반적으로 수년이 아닌 수개월 내에 투자 대비 수익(ROI)을 실현합니다.

작업자 안전, 작업자 친화적

작업자 안전, 작업자 친화적

유니버설로봇은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 협동로봇과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.

Universal Robots에 연락하기

수천 개의 기업이 협동로봇을 통해 다음을 실현하고 있습니다.

- 생산성 향상
- 변화하는 제품 수요에 유연하게 대응
- 직원의 복지 및 근속률 향상
- 인력 부족 상황에서의 인력 운용 지원