Close
Choose your language
인 버텍, 협동로봇을 생산에 통합하여 제품 테스트를 강화
가변 주파수 드라이브 (VFD)의 세계적인 설계자이자 제조업체 인 Invertek Drives는 생산 라인의 테스트 단계에 2 개의 UR5 코봇을 통합했습니다.
올해 초 Invertek Drives는 영국 웨일즈 풀에 새로운 5,500 평방 미터의 글로벌 제조 및 유통 시설을 개설하여 연간 최대 40만 VFD를 생산할 수 있습니다. VFD는 다양한 산업, 상업 및 에너지 절약 응용 분야에서 전기 모터를 제어하는 데 사용되며 80개 이상의 국가로 수출됩니다.
이 엄청난 생산량과 제품 라인 및 작업의 큰 변화와 함께 회사는 생산 프로세스 전반에 걸쳐 다양한 작업과 부품 크기를 전환할 수있는 유연한 자동화 솔루션이 필요했습니다. RARUK Automation의 지원으로 UR5 코봇은 프로그래밍의 용이성, 크기 및 확장성으로 인해 테스트 중에 완벽하게 맞는 것으로 간주되었습니다.
“워크로드는 1 분마다 변경 될 수 있으며 15,000 가지 이상의 변형 제품을 제조 할 수 있습니다. 즉, 단일 생산 라인 내에서 끊임없이 변화하는 장치의 검사 및 테스트를 처리 할 수있는 코봇이 필요합니다.”라고 Invertek Drives의 제조 엔지니어링 관리자 Peter Evans는 설명합니다. “이곳에서 UR5가 빛을 발합니다. 16 시간 교대 근무를하면 훨씬 더 많은 성과를 거둘 수 있습니다.”
생산 과정에서 Invertek Drives는 직원의 안전이 코봇 도입의 요소 인 VFD에 대한 실시간 테스트를 수행합니다. 이전에는 직원들이 실제로 테스트 영역에 들어가서 버튼을 누르면 테스트주기에 시간이 추가되었습니다. 코봇의 배치는 고정된 간격으로 작업을 수행하도록 배치될 수 있기 때문에 작업의 일관성을 크게 향상 시켰습니다. 일반적으로 완료하는 데 약 10 분이 소요되는 작업주기를 통해 회사는 이제 시간당 더 많은 테스트주기를 수행할 수 있습니다.
코봇은 Invertek의 사내 제조 엔지니어링 팀에서 만든 특수 무기 장치 덕분에 품질 관리에 중요한 역할을합니다. Cognex 비전 시스템, 조명 제어 장치, 팬 속도 센서 및 로봇 핑거가 장착된 이 특수 구성 요소를 사용하면 육안 검사와 같은 모든 복잡한 테스트를 수행하여 제품이 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.
Universal Robots의 지역 영업 관리자인 Mark Gray는 다음과 같이 결론을 내립니다.“Invertek Drives와의 파트너십은 코봇이 실제로 시장에서 가장 유연한 자동화 솔루션임을 보여줍니다. 일반적인 애플리케이션을위한 '즉시 사용 가능한'솔루션으로 제공 될 수 있지만 직원 안전을 강화하고 업무 만족도를 향상시킬 수있는 범위를 가진 Invertek Drives와 같은 특별히 제작된 대규모 생산 인프라에 완벽하게 통합 될 수 있습니다.”
About Invertek Drives
Invertek Drives Ltd는 전기 모터 제어를위한 전자 가변 주파수 드라이브의 설계 및 제조에 전념하고 있습니다. 1998 년에 설립 된이 회사는 전년 대비 성장해 왔으며 현재 VFD 기술의 세계 최고의 혁신가 중 하나입니다.
2019 년 11 월에는 세계적인 송전 및 제어 장비 제조업체 및 유통 업체 인 Sumitomo Heavy Industries Ltd (SHI)가 인수했습니다. 영국 Powys의 Welshpool에 위치한 Invertek의 영국 본사에는 연구 개발, 제조 및 글로벌 마케팅을위한 전문 시설이 있습니다. 연구 및 개발을 포함한 모든 운영은 고객 중심의 ISO 9001 : 2008 품질 표준에 따라 인증되고 환경 관리 시스템은 ISO 14001 : 2004 품질 표준에 따라 인증됩니다.
2019 년에는 본사에 새로운 5,500 평방 미터의 글로벌 제조 및 유통 시설이 개설되어 연간 최대 400,000 개의 VFD를 생산할 수 있습니다. Invertek Drives 독창적이고 혁신적인 Optidrive 제품군은 사용이 편리하도록 설계되었으며 CE (유럽), UL (미국) 및 CTick (오스트레일리아)에 대해 인정받은 국제 설계 표준을 준수합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.