PolyScope X

O PolyScope liga os utilizadores a robôs que oferecem funcionalidades desde a simples escolha e colocação até ao movimento avançado. Elimine a complexidade desnecessária e veja a sua produtividade multiplicar-se.
-

Produtividade multiplicada

Intuitivo, inclusivo e acessível

O PolyScope X está desenhado para redefinir o software de automação, tornando-o acessível e eficaz para uma gama mais ampla de utilizadores e aplicações.

Melhorado e avançado

Melhorado e avançado

Interface de utilizador melhorada
Concebida para diminuir a curva de aprendizagem e melhorar a eficiência do fluxo de trabalho.

Recursos avançados de programação
Opções de script melhoradas e suporte para tarefas de automação mais complexas.

Integração perfeita
Conecte e gestione vários componentes de automação através de uma única plataforma.

Desempenho melhorado

Os padrões de design de software otimizados funcionam mais suavemente, oferecendo tempos de resposta mais rápidos.

Divulgação progressiva

Divulgação progressiva

O PolyScope X enfatiza a divulgação progressiva para melhorar a utilização e centralizar os recursos mais importantes para a tarefa em questão, reduzindo assim a curva de aprendizagem.

Ao revelar informações progressivamente, orienta os utilizadores através de processos complexos passo a passo, garantindo que este não perca etapas importantes.

Programe onde quiser, quando quiser!

Programe onde quiser, quando quiser!

Programação de robôs offline
A tecnologia do PolyScope X permite que este seja utilizado a partir de qualquer dispositivo com um browser.

Exportar e importar programas
Com o PolyScope X, mover programas entre diferentes robôs nunca foi tão fácil. Um único ficheiro contendo todos os dados da aplicação e do programa pode ser exportado de um e importado para outro.

Criar programas de forma mais rápida e eficaz com nós coloridos

Melhor leitura e clareza

O uso de cores facilita a identificação de tipos de nós e destaca relacionamentos e hierarquias para transmitir a estrutura dentro do programa.

Melhor compreensão

Trabalhamos com robôs, não como robôs, e as cores podem fornecer informações imediatas sobre os dados, identificando nós com propriedades semelhantes.

Detecção e depuração de erros

A coloração facilita o rastreamento do fluxo de execução e a identificação de problemas dentro do programa.

Minimizar o tempo de inatividade

Pesquisas demostram que as paragens do programa podem ser demoradas e dispendiosas de resolver. Em combinação com a introdução de nós coloridos e distinguindo visualmente diferentes estados ou condições dentro do programa real, agora uma indicação clara de onde o programa terminou está disponível.

Primeira imagemSegunda imagemTerceira imagemquarta imagem
UR20 cobot paletização caixas de papelão.

Movimento mais suave. Resultados mais rápidos.

O OptiMove oferece uma maneira intuitiva de definir velocidade e aceleração relativas, proporcionando ajuste fácil, movimento mais suave e tempos de ciclo mais rápidos. A programação de movimento intuitiva simplifica a configuração e a operação, enquanto as melhorias de repetibilidade garantem resultados consistentes e de alta qualidade sempre. Experimente vibrações significativamente reduzidas para maior precisão e confiança. Com o OptiMove, evita paragens de proteção desnecessárias, maximizando o tempo de atividade e a produtividade.

Atualizações e download do PolyScope X

Atualizações de software

O PolyScope versão 10.9 já está disponível para download. A versão mais recente inclui os seguintes recursos para a e-Series, UR20 e UR30:

  • Modo Teach - permite que o utilizador ensine ao robô o que fazer com uma combinação de Freedrive e Smartskills
  • Threads - a partir do 10.8, os utilizadores podem criar Threads dentro da Interface do Utilizador
  • Habilidade inteligente de colocar na caixa - a posição de transporte padrão agora está disponível como uma habilidade inteligente
  • Direção com ‘Até’ - As condições ‘Até’ para Sinal e Distância agora podem ser atendidas usando o nó de Direção
  • Telas do operador URCap - Telas adicionais do operador agora podem ser acrescentadas como um URCAP

A interface de utilizador do PolyScope X está disponível em 22 idiomas. Para obter a lista de todos os recursos e atualizações, consulte as notas de versão: Notas de versão 10.9

Descarregue aqui

Recursos UR

Empresas que usam o PolyScope X

Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contacto em Iberia: +34 933 158 076