Dispensa

Os robôs colaborativos adicionam flexibilidade, eficiência e liberdade às suas tarefas de colagem, vedação, pintura e outras tarefas de dispensa. Com sensor de força integrado, obtenha qualidade consistente e posicionamento preciso para reduzir o desperdício e melhorar a eficiência.

Dispensa DE aplicação

Proporcionar perfeição com cobots dispensadores

A dispensa exige a precisão da mão de um cirurgião. Em muitos ambientes de produção, mesmo um pequeno erro pode levar a falhas significativas. Recolher a quantidade errada de materiais ou distribuí-los de forma desigual pode resultar em defeitos de gravidade variável. Às vezes, lidar com esses defeitos requer refazer componentes específicos, como reaplicar lubrificantes em máquinas. Noutras situações, rejeitar um lote inteiro é a única opção, como por exemplo quando se usa pastas de solda de alta temperatura ou sem chumbo menos tolerantes no conjunto da placa de circuito impresso (PCB) com tecnologia de montagem em superfície (SMT).

As consequências da dispensa imprecisa podem ser graves. Considere medicamentos ineficazes, produtos nutricionais contaminados, produtos químicos perigosos e materiais de construção estruturalmente fracos - os quais podem resultar de práticas inadequadas de dispensa.

Alcançar uma precisão consistente é quase impossível sem automação. Felizmente, os cobots compactos e versáteis podem ser facilmente adaptados a várias tarefas de distribuição, o que os torna uma solução surpreendentemente económica.

Dispensa com cobots em ação

Reduza o desperdício e a inconsistência

Reduza o desperdício e a inconsistência

A dispensa manual pode não ser confiável, mesmo em ambientes de produção de menor escala, principalmente devido às suas inconsistências. Diferentes operadores podem recolher quantidades variáveis de materiais, e a sua velocidade, pressão e movimento podem flutuar com cada aplicação, comprometendo a qualidade do produto. Embora tanto a falta como o excesso de aplicação possam resultar em problemas de controlo de qualidade, este último também é responsável pelo desperdício desnecessário de material.

Melhore a consistência com segurança

Melhore a consistência com segurança

Muitas tarefas de dispensa, como colagem, vedação e pintura, podem ser assustadoras e repetitivas. Nalguns ambientes industriais, estes processos tornam-se ainda mais desafiadores. Algumas tarefas exigem movimentos não naturais e manobras complexas que são difíceis para os operadores manuais realizarem de forma consistente. Além disso, muitas aplicações de dispensa envolvem materiais perigosos que podem representar riscos de segurança para os trabalhadores. Em certos casos, as substâncias são aquecidas antes da distribuição, aumentando o potencial de queimaduras ou outras lesões.

Automação rentável

Automação rentável

Todos estes problemas podem ser resolvidos de forma eficaz por meio da automação e, com a Universal Robots, a implementação da automação nunca foi tão fácil. Os cobots compactos e económicos estão equipados com sensores avançados e recursos programáveis, tornando-os ideais para tarefas repetitivas de distribuição em vários ambientes de produção. Estes cobots versáteis estão equipados com recursos de detecção de força e de colisão, facilitando a sua adaptação em praticamente qualquer configuração industrial. Isso significa que não precisa fazer grandes mudanças ou implementar medidas de segurança abrangentes, como faria com os sistemas de automação tradicionais.

Complete o seu cobot

Os nossos robôs industriais colaborativos exigem complementos para atingir todo o seu potencial. Um mundo de produtos adicionais em todo um ecossistema por conta própria. Nós, na Universal Robots, temos muito orgulho do nosso ecossistema, que se chama UR+.

Porquê a Universal Robots?

Testado. Comprovado. Confiável.

Testado. Comprovado. Confiável.

A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de produção. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão a aproveitar os nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade, e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipas de produção.

Flexível

Flexível

Os cobots da UR enfretam as necessidades de flexibilidade com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e criadores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que, geralmente, é medido em meses, não em anos.

Seguro para o trabalhador, amigo do trabalhador

Seguro para o trabalhador, amigo do trabalhador

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Os nossos 17 protocolos de segurança podem ser configurados para satisfazer os vários requisitos de segurança da sua fábrica, ou instalações, e a sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que a sua equipa de produção trabalhe em segurança lado a lado com os cobots da UR.

Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contacto em Iberia: +34 933 158 076