工具 I/O

描述

“工具 I/O”可以监视和设置控制箱发送/接收的实时 IO 信号。

 

 

访问 Tool IO

点击左侧面板中的“工具 I/O”。 您可以在右侧看到“工具输入”和“工具输出”的可编辑字段。

 

 

“控制”下拉菜单中的URCaps

“由…… 控制” 下拉菜单允许用户选择一个能够控制工具设置的URCap。 如果安装了具备此功能的 URCap,它将显示在列表中。 请点击此处了解如何安装 URCap 。

 

选中后,该 URCap 将负责以下设置:

  • 工具输出

    设置值可以是 0、12 或 24 V。

  • 双引脚电源

    该设置的取值为“true”或“false”。

  • 模拟输入的量程

    通过模拟输入设置电流/电压,如按下其中一个按钮时弹出的窗口所示。

  • 数字输出的功率输出

    设置“Sinking/Sourcing/Push/Pull”,如点击其中一项时弹出的窗口所示。

  • 工具通信设置

    这些设置在用户界面中不可见,但包括:启用状态、波特率、奇偶校验、停止位、接收空闲字符、发送空闲字符。

选择 URCap 后,与上述设置相关的所有控制功能将被禁用。 当在下拉菜单中选择某项、加载程序以及运行程序时,新设置将被应用。