配置设置

描述

PolyScope X 中的设置可以通过主导航栏中的汉堡菜单进行访问。

可以访问以下部分:

  • 一般

  • 密码

  • 连接

  • 安全性

 

常规设置

在常规设置中,可以更改首选语言、测量单位等。 您还可以在常规设置中更新软件。

密码设置

在密码设置中,可以找到默认密码,并了解如何将其更改为您喜欢的安全密码。

连接设置

在连接设置中,可以设置 IP 地址、DNS 服务器等网络设置。 您也可以在此处找到与 UR Connect 相关的设置。

安全设置

与 SSH 相关的安全设置、管理员密码权限以及启用/禁用软件中的各种服务。