URCap

描述

您可以管理现有的 URCap,也可以在机器人上安装一个新的 URCap。

 

管理 URCap
  1. 按页眉中的汉堡菜单,然后选择设置。

  2. 在“系统管理器”下,选择 URCaps 。

  3. 点按 + 按钮,选择 .urcap 文件,然后按打开。

  4. 如果您希望继续安装该 URCap,请按重启。 完成该步之后,URCap 已安装好,可随时使用。

  5. 要移除已安装的 URCap,在“有效 URCap”中将其选中,按 - 按钮,然后按重启使更改生效。

 

激活的 URCap

新 URCap 的详细信息会显示在有效 URCap 字段中。

状态图标会指示 URCap 的状态,如下所示:

 

  • URCap 正常:URCap 已安装并正常运行。
  • URCap 故障:URCap 已安装,但无法启动。 联系 URCap 开发者。
  • URCap 需要重新启动:URCap 刚刚安装,需要重新启动。

示例

错误消息和 URCap 的相关信息显示在 URCap 信息字段中。 根据检测到的错误类型不同,显示不同的错误消息。