脚本文件

描述

脚本文件通过“脚本节点”在程序中使用,从磁盘导入到 PolyScope X 中。这些脚本文件通过“系统管理器”进行管理

 

访问脚本文件
  1. 点按“系统管理器”或标题,可进入系统管理器。

  2. 点击左侧栏中的“脚本文件”,然后添加您的脚本文件+ “脚本文件”。 磁盘上的文件应具有 . script 扩展名。

     

脚本文件按其文件名进行归类。 因此,从磁盘重新导入脚本文件将覆盖旧文件。 导入后,该脚本文件可以被删除或查看。