有效载荷惯量

描述

配置重有效载荷的惯性参数可提升机器人的运动性能,并降低振动和保护性停止的风险。

 

设置惯量值
  1. 在左侧面板中点击“End_effector_1”。

  2. 在中央面板中,点击“重心”字段下方的“惯性”图标。

  3. 您可以选择“ 自定义惯性” 来设置惯性值。 滑动按钮以激活。

  4. 点击以下字段: X-X 、 X-Y 、 X-Z、 Y-Y 、 Y-Z和 Z-Z , 以设置所选有效载荷的惯性参数。 保存 .