Drepturi de autor și declinarea responsabilității

 

Universal Robots continuă să îmbunătățească fiabilitatea și performanțele produselor sale, motiv pentru care își rezervă dreptul de a actualiza produsul fără o înștiințare prealabilă. Universal Robots face toate demersurile să se asigure că conținutul acestui manual este precis și corect, însă nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele erori sau informații lipsă.

Universal Robots declină orice responsabilitate, chiar și în cazul în care toate îndrumările din acest document au fost respectate.

Universal Robotse-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) a fost dezvoltat în conformitate cu standardul Euromap 67, versiunea 1.11 (ediția Mai 2015) și SPI AN146, The Society of the Plastics Industry, publicația Nr. AN146 (Martie 2006).

Universal Robots prin prezenta declină orice răspundere în ceea ce privește IMM și semnalul său către IMMI, inclusiv semnalele de oprire și manipularea semnalelor de oprire a roboților Universal Robots, deoarece Universal Robots nu poate ști dacă IMM este dezvoltată în conformitate cu îndrumările din industria menționată mai sus.