IO da feramenta

Descrição

A ferramenta I/O monitoriza e define os sinais de E/S em tempo real de/para a caixa de controlo.

 

 

Para aceder ao Tool IO

Toque em Tool I/O no painel esquerdo. Pode ver os campos editáveis de «Entrada da ferramenta» e «Saída da ferramenta» à direita.

 

 

URCaps no menu suspenso «Controlo»

O menu suspenso «Controlado por» permite ao utilizador selecionar um URCap capaz de controlar as definições da ferramenta. Se estiver instalado um URCap com esta funcionalidade, este será apresentado na lista. Veja aqui como instalar um URCap .

 

Quando selecionado, o URCap será responsável pelas seguintes configurações:

  • Saída da ferramenta

    A configuração pode ser de 0, 12 ou 24 V.

  • Alimentação de pino duplo

    A configuração pode ser «true» ou «false».

  • Domínio para entradas analógicas

    Definição da corrente/tensão por entrada analógica, conforme indicado na janela pop-up que aparece ao premir um dos botões.

  • Potência de saída para saídas digitais

    Definição de Sinking/Sourcing/Push/Pull, conforme visível na janela pop-up que aparece ao clicar numa destas opções.

  • Definições de comunicação da ferramenta

    Estas definições não estão disponíveis na interface do utilizador, mas correspondem à ativação, à taxa de transmissão, à paridade, aos bits de paragem, aos caracteres de inatividade de receção e aos caracteres de inatividade de transmissão.

Após a seleção de um URCap, quaisquer controlos relacionados com as definições acima referidas serão desativados. As novas definições serão aplicadas quando for selecionada uma opção no menu suspenso, quando o programa for carregado e quando o programa for executado.