Variáveis da aplicação

Descrição

As «Variáveis de aplicação» permitem-lhe definir uma lista de variáveis que permanecem entre as execuções do programa e os reinícios do robô. Pode ser utilizada da mesma forma que qualquer outra variável no programa. Para além dos valores, as variáveis podem ser exportadas juntamente com o programa.

 

Utilização da funcionalidade «Variáveis da aplicação»

  1. Aceda ao ecrã dos nós da aplicação. Consulte o separador «Aplicações Separador Aplicação

  2. Toque no ícone «Variáveis da aplicação ».

     

     

  3. A página de configuração «Variáveis da aplicação» apresenta todas as variáveis criadas para o programa atualmente carregado. As informações estão organizadas em colunas por nome, tipo e valor.

     

 

  1. No canto superior direito do ecrã, toque no botão «Criar variável» para adicionar uma nova variável. Aparece uma janela pop-up com os campos de nome, tipo e valor para configuração.

     

     

  2. No campo «Nome», introduza o nome da sua variável. Edite o valor no campo «Valor ». No campo «Tipo», pode ver os tipos de variáveis permitidos e selecionar aquele que for adequado ao seu programa.