Variáveis globais no programa Logic

Descrição

As variáveis do Programa Lógico são apresentadas na barra lateral «Variáveis», juntamente com as variáveis da Aplicação e do Programa Principal. Pode ver os nomes e os valores atuais das variáveis que pertencem ao Programa Lógico ativo.

 

Variáveis na barra lateral

Os nomes das variáveis não devem começar com o prefixo ur . Este prefixo está reservado para constantes internas. Para garantir a compatibilidade com futuras melhorias, não utilize este prefixo nas variáveis do programa do robô.

O menu suspenso «Filtro» na vista «Variáveis» permite-lhe escolher qual o conjunto de variáveis a apresentar: «Todas», «Aplicação», «Programa Principal» ou «Programa Lógico».

 

O Programa Lógico suporta até cerca de 300 variáveis simples. Ultrapassar o limite pode interromper o programa em execução.