툴 I/O

설명

이 툴에서는 컨트롤 박스 간 라이브 IO 신호를 모니터링하고 설정합니다.

 

 

Tool IO에 접속하려면

왼쪽 패널에서 ‘Tool I/O’를 탭하세요. 오른쪽에서 '공구 입력(Tool Input)' 및 '공구 출력(Tool Output)'의 편집 가능한 필드를 확인할 수 있습니다.

 

 

'Control' 드롭다운 메뉴의 URCaps

'제어 대상(Controlled By)' 드롭다운 메뉴를 통해 사용자는 공구 설정을 제어할 수 있는 URCap을 선택할 수 있습니다. 이 기능을 지원하는 URCap이 설치되어 있으면 목록에 표시됩니다. URCap 설치 방법은 여기에서 확인하세요.

 

이 항목이 선택되면 URCap이 다음 설정을 담당하게 됩니다:

  • 툴 출력

    설정 값은 0, 12 또는 24 V일 수 있습니다.

  • 듀얼 핀 전원

    설정 값은 true 또는 false 중 하나입니다.

  • 아날로그 입력용 도메인

    아날로그 입력별 전류/전압 설정. 아날로그 입력 버튼을 누르면 표시되는 팝업 창에서 확인할 수 있습니다.

  • 디지털 출력의 출력 전력

    'Sinking/Sourcing/Push/Pull' 설정: 해당 항목을 누르면 표시되는 팝업 창에서 확인할 수 있습니다.

  • 도구 통신 설정

    이 설정들은 사용자 인터페이스에서는 사용할 수 없으나, 활성화 여부, 보드 속도, 패리티, 스톱 비트, 수신 유휴 문자, 송신 유휴 문자입니다.

URCap을 선택하면, 상기 설정과 관련된 모든 제어 기능이 비활성화됩니다. 드롭다운 메뉴에서 항목을 선택하거나, 프로그램을 불러오거나, 프로그램을 실행할 때 새로운 설정이 적용됩니다.