아날로그 출력

설명

아날로그 출력에는 AO 0 및 AO 1에 대한 두 개의 필드가 있습니다. 아날로그 입력과 마찬가지로 4–20 mA로 설정할 수 있습니다.

 

아날로그 출력에 접근하려면

  1. 각 필드의 보라색 슬라이더를 탭하여 전류 또는 전압 설정을 조정하십시오.

  2. AO 0을 탭하십시오.

  3. '도메인 (Domain)' 필드에서 '전류(Current)' 또는 '전압(Voltage)' 중 하나를 선택할 수 있습니다.

  4. '작업 사전 설정' 필드를 탭하면 다음 여덟 가지 옵션이 표시됩니다:

    • 없음

    • 프로그램 정지 중에 최소

    • 프로그램 정지 중에 최대

    • 실행 중일 때 최대, 정지 중일 때 최소

    • 스케줄링되지 않은 정지에서 최소

    • 스케줄링되지 않은 정지에서 최소, 그렇지 않으면 최대

    • 구동력이 켜져 있으면 최대, 그렇지 않으면 최소

    • 구동력이 켜져 있으면 최소, 그렇지 않으면 최대

 

  1. 해당하는 동작 사전 설정을 선택하십시오. 보라색 슬라이더는 사용자가 선택한 동작 사전 설정을 나타냅니다.

  2. AO 1을 탭하고 3~5단계를 반복하십시오.

    마지막 두 가지 동작 사전 설정을 선택하면, 전원이 꺼지거나 켜질 때 신호의 최소/최대 값이 변경됩니다.