유선 IO

설명

유선 IO는 컨트롤 박스로부터 또는 컨트롤 박스로 향하는 실시간 IO 신호를 모니터링하고 설정하는 데 사용됩니다.

 

Wired IO에 접속하려면

  1. 왼쪽 패널에서 ‘Wired IO’를 탭하세요.

    '통신' 화면에는 프로그램 실행 중을 포함하여 IO의 현재 상태가 표시됩니다. 프로그램 실행 중에 변경 사항이 있으면 프로그램이 정지됩니다. 프로그램이 정지되면 모든 출력 신호가 그 상태를 유지합니다.

  2. 오른쪽 패널의 스크롤바를 사용하여 좌우로 이동하면, 유선 IO의 6가지 구성 요소에 대한 편집 가능한 필드를 확인할 수 있습니다:

    • 안전 신호 입력

    • 구성 가능 출력

    • 디지털 입력

    • 디지털 출력

    • 아날로그 입력

    • 아날로그 출력

     

     

     

    이 입력은 프로그램을 시작, 중지 또는 일시 정지하는 데 사용되거나, 외부 프리드라이브 버튼으로 사용됩니다.

    '출력'은 로봇이 작동 중인지 여부를 표시합니다.