Forza semplice

Descrizione

Il comando " Forza semplice " consente di utilizzare un solo asse, quello necessario, per ottenere la forza desiderata. La forza lungo questo asse è regolabile e viene sempre applicata lungo l'asse z dell'elemento selezionato.

 

Per accedere al comando Simple Force

  1. Vai alla schermata principale del programma. Vedere Nodi di comando.

  2. Tocca l'icona " Simple Force " nella casella degli strumenti "Comandi".

    Viene inserito un nodo programma nell'albero del programma. Il nodo presenta tre campi modificabili e un pulsante " Altro " per le opzioni avanzate.

    I tre campi sono X ,Y e Z . Queste opzioni sono disattivate per impostazione predefinita.

    Ogni campo presenta un pulsante a scorrimento sul lato sinistro per attivare o disattivare la funzione.

 

  1. Tocca il pulsante a scorrimento a destra per attivare i tre campi.

    Sono disponibili tre schede per l'inserimento delle coordinate:

    • Valore

    • Variabile

    • Espressione

    Nota: la scheda "Variabili" è disattivata.

  2. Nella scheda "Valore ", inserisci il valore desiderato e clicca su " Conferma".

  3. Tocca la scheda "Espressione", inserisci il valore e tocca " Conferma".

    Vedi le schede Valore-Variabile-Espressione Schede "Valore-Variabile-Espressione"

Per utilizzare Altre opzioni

  1. Tocca il pulsante " Altro".

    Viene visualizzata una nuova schermata contenente due impostazioni avanzate:

    • Riferimento

    • Azzera sensore

  2. Tocca Riferimenti sul lato sinistro.

    Sul lato destro compare un nuovo campo "Sistema", contenente quattro opzioni:

    • base

    • TCP

    • mondo

    • flangia

     

  3. Selezionare il sistema di riferimento desiderato e Confermare .

 

  1. Toccare Sensore di azzeramento sul lato sinistro.

  2. Toccare la casella di controllo "Sensore Zero" per attivare o disattivare l'impostazione.

  3. Quando il sensore Zero è attivato, tocca il campo " In attesa " qui sotto.

  4. Inserire il valore di attesa in secondi.

  5. Toccare Conferma .