Overensstemmelse

Beskrivelse

Dette afsnit indeholder oplysninger om anbefalinger, certifikater og erklæringer, der er gyldige for Universal Robots e-Series robotter med IMMI-moduler.

EUROMAP 67

Oplysningerne i IMMI-installationsvejledningen er i overensstemmelse med EUROMAP 67 version 1.11, en gratis anbefaling til sprøjtestøbemaskiner, der kan downloades fra www.euromap.org.

 

Modulet Universal Robots grænseflade til sprøjtestøbemaskiner (Injection Molding Machine Interface –IMMI) overholder alle krav i anbefalingen EUROMAP 67, når det er tændt. When the IMMI module is powered down, the EUROMAP 67 recommendation specifies that every safety related signals shall be operative. Therefore, the IMMI module triggers the emergency stop, the MAF signal and all I/O signals when the control box is powered down.

 

Alle valgfrie og reserverede I/O-signaler, der afhænger af producent, understøttes, se IMMI I/O i almindelige programknuder. Den valgfrie I/O falder uden for standard IMMI-indstillinger og må kun defineres af producenten.

 

The interface is constructed with the same components and principles, and under the same test requirements, as the control box. EUROMAP 67-grænsefladen falder ind under inkorporeringserklæringen, der findes i installationsvejledningen til hardware.

Forsendelsesmaterialer

As stated by our suppliers, Universal Robots e-Series robots shipping materials comply with the ISPM-15 requirements for producing wood packaging material and are marked accordingly.

Kvalitetscertifikat

Universal Robots is certified compliant with the standard ISO 9001:2015 by Bureau Veritas.

 

Universal Robots e-Series robots undergo continuous internal testing and end-of-line test procedures. UR-testprocesserne gennemgås og forbedres løbende.