Komentář

Popis

Příkaz „Komentář“ vám umožňuje vkládat do programu textové popisky, díky čemuž můžete sledovat rozhodnutí, která činíte při vytváření nebo úpravách programu robota.

 

Přístup k příkazu Komentář

  1. Přejděte na hlavní obrazovku programu. Viz Příkazové uzly.

  2. Klepněte na ikonu „Komentář “ v panelu nástrojů „Příkazy“.

    Do programového stromu je vloženo pole „Komentář“, do kterého lze zadávat text.

  3. Klepněte na pole Komentář.

  4. Napište svůj komentář.

    Poznámka: Je povoleno maximálně 1 000 znaků.

  5. Klepněte na Potvrdit .