鑽頭與刀具研磨機製造商 Darex 的生產線步調快速,卻包含許多重複性高且不符合人體工學的任務。該公司在鎖螺絲與紙箱成型的應用中導入了 UR 協作型機器人,並迅速將初期的安裝擴展為一條完整的自動化產線,擁有多個透過 Universal Robots 介面編程的工作站,整套系統皆由該公司內部自行開發。
位於奧勒岡州阿什蘭市(Ashland)、傳承四代的家族企業 Darex,需要在不增加人力的情況下擴增產品線。Darex 營運總監 John Griffin 解釋,由於阿什蘭地區正面臨勞動力短缺的問題,他表示:「基本上,我必須利用現有的資源創造更多產出。」
此外,Darex 也需要一套不需占用額外專屬空間的解決方案,Griffin 當時正尋求將組裝磨刀機塑膠外殼的鎖螺絲製程,以及紙箱成型與產品裝箱的工作站進行自動化,他表示:「我們的生產區域很小,所以我希望設備不需要獨立的作業區,而是能直接融入我們的組裝線中。」
針對紙箱成型,該公司曾考慮使用專用的製箱機,Griffin 說道:「但這類機器的功能受限,只能處理特定範圍的紙箱,我們希望能擁有更高的靈活性。」
Griffin在許多展會上見過Universal Robots。他回憶說:「他們似乎很容易編程,甚至沒有銷售機器人的廠商也在他們的攤位上使用這些機器人。」「所以那種人告訴我,『哇,這真的是最受歡迎的。’’ cobots廣泛使用的原因之一是它們內置的安全機制,當cobot手臂在路線上遇到障礙時會自動停止。一旦進行風險評估, cobots就可以在沒有安全籠的情況下運行。營運總監說:「現在我可以讓人們在cobots旁邊工作,而不需要一堆籠子。」
John Griffin, Director of operations, Darex我們的運行效率提高了30 %左右。我有更大的靈活性,因為運行這條生產線需要更少的員工,所以我可以將人們集中在不同的領域並運行不同的產品。以前,我們每周只生產兩個產品,現在我們每周可以生產四個產品。

不必將資源花費在昂貴而繁瑣的安全防護上,也有助於使協作機器人在價格上更具吸引力。Griffin說:「對於購買cobots的投資報酬率,我最初預測大約需要16個月。」他看到UR cobots在不到一年的時間內為自己付錢,他感到非常驚訝。「我們的運作效率提高了約30%。我擁有更多的靈活性,因為運行該生產線需要更少的員工,因此我可以將人們集中在不同的領域並運行不同的產品。「Darex現在可以每週生產四種產品,而不是每週只生產兩種產品。
組裝磨刀器的任務似乎是Darex開始自動化項目的合乎邏輯的地方。Griffin表示:「傳統上,我們會讓操作員使用氣動螺絲槍從螺絲提升器取回螺絲,將其插入機器中,然後將其驅動到扭矩,這非常單調,非常不符合人體工學。」為了減輕操作人員的負擔, Darex選擇了UR3 tabletop cobot。該公司能夠與螺絲提示器和螺絲槍保持完全相同的設置;唯一不同的是現在正在執行任務的cobot。Darex的生產工程主管山姆·雅各布森( Sam Jacobson )講述了操作人員有時會錯過螺絲插入,因為很難看到外殼上的孔。他說:「UR3始終會撞到所有螺絲,如果沒有,它會立即通知我們。」「我們確實看到,由於cobots ,產品質量有所提高。」


螺絲驅動應用程式的成功迅速促使Darex以新的眼光看待其整個組裝線的設置。Jacobson表示:「由於我們的第一次應用非常順利,我們決定增加輸送機系統和所有控制氣壓機的PLC ,並在其拳擊側增加另一個UR機器人。」他解釋說:「我實際上決定使用UR控制器來編程和處理整條線路,使用Modbus通信通過UR cobot的教學吊墜連接不同的PLC。」「我可以如此快速地編寫整個程式,我對這個決定非常滿意。」

將盒子折疊成型並與產品一起包裝是Darex的另一項不受歡迎且不符合人體工程學的任務。Universal Robots的中型cobot [UR5] ( https://www.universal-robots.com/products/ur5-robot/ )接手了,現在正在處理整個循環,從cobot從磁帶中抓起一個盒子並將其折疊成形開始。它將折疊的盒子放置在分段平臺上,抓住到達輸送帶上的四個單獨的紙箱,然後將它們裝入盒子中。當盒子裝滿時, cobot關閉蓋子並將盒子推過錄音站。
當Darex最初購買cobots時,生產主管正試圖想辦法讓生產團隊對其中有一個機器人感到興奮。他還需要一位專門的工作人員,成為可以監督所有機器人操作的機器人技術人員。Griffin說:「所以我想出了這個小小的競爭對手。」「我向所有人提供了UR Academy的網址,告訴他們研究這個問題,並邀請他們參與競爭,利用Academy的知識。UR Academy由九個互動式線上模組組成,涵蓋基本的UR cobot程式設計和設定。Darex舉行了幾輪比賽,要求員工為cobots編程。獲勝者是26歲的布列塔尼莫爾曼「有機會做一些不同的事情真的很令人興奮,所以我立刻投入其中,盡我所能地學習,旨在擊敗競爭對手。UR培訓教會了我一些事情,例如瞭解不同的程式週期、調整航點變化,以及瞭解機器人上的工具重心點。我的工作現在肯定更有趣了。」

Darex希望自動化的下一個任務是在盒子離開膠帶密封站時進行棧板運送。Griffin表示:「我們的許多產品和盒子的尺寸和形狀都非常相似,因此這似乎是一個很好的下一個應用。」「這也將使我們的員工不必一直伸手和彎腰。看看我們已經創建的裝配線,我們也可以輕鬆地在生產區域複製兩到三次,並用其他產品完成同樣的事情。」

Universal Robots的UR5 cobot在Darex處理整個盒子架設和包裝週期; cobot將紙板從卡匣中取出,折疊成形,添加四個紙箱,關閉蓋子並推動它通過膠帶封口機並向下推出輸送帶。

UR cobots有一個內置的力限制安全系統,如果cobot手臂在路線上遇到意外障礙,它會自動停止。作為額外的安全預防措施, Darex添加了區域掃描器,當員工穿過地板上的黃色和黑色條紋線(在右側可見) ,勾勒出工作信封的邊界時,該掃描器會被激活。區域掃描器啟動後,它們會向機器人發送信號,以減慢其運行速度。當員工離開工作信封時, cobot會加快其正常速度。

26歲的Brittany Mohrman是Darex的「新」機器人技術員。「透過UR Academy的免費線上機器人訓練模組,她贏得了公司的編程比賽。

透過UR合作機器人( UR cobot )自己的教學吊墜,操作員現在可以控制整條裝配線,即可獲得Modbus控制站的概述以及所有輸入和輸出及其即時狀態。

成千上萬的企業依賴協作機器人來...