Soldadura em arco

A soldadura em arco de alta qualidade requer destreza apurada e uma profunda compreensão dos materiais e da aplicação de calor. Obtenha resultados consistentes e aumente a produtividade com uma solução de soldadura colaborativa automatizada.

Preservar uma arte perdida

A soldadura em arco é uma mistura cativante de arte e ciência, exigindo que os soldadores possuam destreza apurada e uma profunda compreensão dos materiais, aplicação de calor e várias técnicas de soldadura. Esta está a tornar-se uma arte cada vez mais perdida. Com um número cada vez mais reduzido de soldadores qualificados disponíveis para atender às necessidades profissionais, as ferramentas de soldadura automatizada são críticas para manter as empresas a operar sem problemas.

Projetados para lidar com tarefas repetitivas e fisicamente exigentes, os robôs colaborativos (cobots) são programados para serem precisos. Eles mantêm o delicado equilíbrio de aplicação de calor e material necessário para soldas de alta qualidade hora após hora, garantindo resultados consistentes o tempo todo.

Versáteis e facilmente reprogramáveis, os cobots também podem adaptar-se às necessidades de produção em constante evolução, melhorando a qualidade das soldas e criando um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente.

Cobots de soldadura em arco em ação

Descubra como os cobots foram implementados para realizar tarefas de soldadura em todos os setores para aumentar a produtividade e melhorar a segurança do trabalhador.

Desempenho controlado e preciso

Desempenho controlado e preciso

A soldadura em arco requer qualidade excepcional, exigindo alta habilidade, precisão e movimentos ergonómicos. Mesmo pequenos erros podem levar a materiais deformados, ligações incompletas ou conexões deficientes na forma de cortes excessivos ou inclusão de impurezas. Os cobots aplicam uma força de contato suavemente regulada para garantir um arco estável e um talão uniforme, e ferramentas integradas, como monitores de controlo de força, evitam defeitos de variações excessivas de corrente ou pressão de contato.

Tenha uma ótima ferramenta na manga

Tenha uma ótima ferramenta na manga

Ter uma ferramenta de soldadura na forma de um robô colaborativo na sua linha de produção pode ajudá-lo a produzir mais peças, ao mesmo tempo que liberta os seus soldadores humanos experientes para se concentrarem em tarefas mais emocionantes e complexas. Com uma máquina de solda robótica pode obter maior precisão, velocidade e consistência em cada solda através da soldadura MIG e TIG e da soldadura por bastão. Os sistemas de soldadura cobot da UR são flexíveis, rápidos de implementar, simples para a sua equipa programar e personalizáveis para atender às necessidades específicas do negócio.

Coordene a sua solução

Coordene a sua solução

Eleve o seu robô de soldadura colaborativo ao próximo nível com o movimento coordenado, um conjunto de recursos de software que permitem o movimento sincronizado entre o TCP do cobot e um ou mais eixos motorizados. O movimento coordenado permite um processo muito mais suave ao trabalhar com um cobot de soldadura e vários eixos externos. Permite que os utilizadores otimizem os tempos de ciclo de automação e sigam um caminho de ferramenta preciso, levando a uma maior eficiência.

Complete o seu cobot

Os nossos robôs industriais colaborativos exigem complementos para atingir todo o seu potencial. Um mundo de produtos adicionais em todo um ecossistema por conta própria. Nós, na Universal Robots, temos muito orgulho do nosso ecossistema, que se chama UR+.

Porquê a Universal Robots?

Testado. Comprovado. Confiável.

Testado. Comprovado. Confiável.

A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de produção. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão a aproveitar os nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade, e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipas de produção.

Flexível

Flexível

Os cobots da UR enfretam as necessidades de flexibilidade com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e criadores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que, geralmente, é medido em meses, não em anos.

Seguro para o trabalhador, amigo do trabalhador

Seguro para o trabalhador, amigo do trabalhador

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Os nossos protocolos de segurança podem ser configurados para satisfazer os vários requisitos de segurança da sua fábrica, ou instalações, e a sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que a sua equipa de produção trabalhe em segurança lado a lado com os cobots da UR.

Obtenha o seu folheto de soldadura em arco

Continue a explorar os benefícios da soldadura em arco automatizada e aprenda como empresas de diferentes indústrias têm usado robôs colaborativos para realizar as suas tarefas de soldadura.

Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contacto em Iberia: +34 933 158 076