Remoção de material

Reduza o desperdício e aumente a precisão usando um robô UR para aplicações de remoção de materiais. Se está a lixar, perfurar ou limar superfícies, os robôs colaborativos podem funcionar com movimentos altamente precisos e pressão constante, resultando em remoção de material de alta qualidade e eficaz em formas complexas.

Remoção do material de aplicação

Corte custos, precisão de polimento

A remoção de material é uma etapa crítica na produção, pois transforma componentes brutos em unidades precisas e de alta qualidade que se integram perfeitamente em sistemas complexos. Quer se concentre em refinar um novo produto para atender a padrões rigorosos de desempenho e segurança, ou restaurar itens desgastados e defeituosos, a remoção de material requer precisão excepcional - processamento cuidadoso do material para atender às especificações exatas e, ao mesmo tempo, otimizar a gestão de resíduos.

No entanto, a tarefa está longe de ser simples. Exige operadores qualificados e envolve altos riscos, particularmente ao trabalhar com materiais resistentes, completar tempos de ciclo longos e lidar com potenciais riscos, como ferramentas de corte e altas temperaturas. Os cobots com sensor de força e torque fornecem a solução perfeita, garantindo precisão, minimizando o desperdício e agilizando todo o processo, desde a moagem até a perfuração, mantendo uma operação segura e económica.

Remoção de materiais cobots em ação

Aumente a segurança e a consistência

Aumente a segurança e a consistência

Os operadores de remoção de materiais enfrentam inúmeros obstáculos, incluindo materiais resistentes, longos tempos de ciclo para trabalhos de grande escala e alta precisão, e problemas como vibrações e instabilidade nas peças de trabalho. Com sensores de força e torque integrados, os robôs colaborativos fornecem precisão, garantindo a colocação consistente da ferramenta e reduzindo o desperdício. Quer se trate de esmerilhação, rebarbação, fresagem, retificação ou perfuração, os cobots simplificam as operações e aumentam a relação custo-benefício.

Lixamento

Lixamento

O lixamento tradicional requer trabalho manual e pode ser um trabalho cansativo, demorado e repetitivo. Os braços do robô podem ser programados para alisar e polir a superfície de um material antes da pintura ou acabamento, produzindo resultados consistentes e precisos por longos períodos. Os funcionários humanos podem ser libertados para tarefas mais qualificadas.

Perfuração

Perfuração

A perfuração é um trabalho exigente e repetitivo que pode levar à fadiga e tensão. Os robôs colaborativos da UR fornecem precisão consistente durante longos períodos, libertando os trabalhadores para se concentrarem em funções mais qualificados e menos exigentes fisicamente. Esta abordagem aumenta a produtividade e dá prioridade ao bem-estar do trabalhador, reduzindo a carga de trabalho manual.

Moagem

Moagem

Os cobots podem triturar com movimentos altamente precisos e pressão consistente, resultando sempre em superfícies uniformemente retificadas. Os robôs UR podem executar padrões de retificação complexos e multidirecionais com facilidade, e os parâmetros críticos, como velocidade, padrão e pressão, podem ser calibrados. Hardware e software de valor agregado, como sensores de força integrados, podem também permitir que os cobots autorregulem a pressão de moagem para evitar danos.

Complete o seu cobot

Os nossos robôs industriais colaborativos exigem complementos para atingir todo o seu potencial. Um mundo de produtos adicionais em todo um ecossistema por conta própria. Nós, na Universal Robots, temos muito orgulho do nosso ecossistema, que se chama UR+.

Porquê a Universal Robots?

Testado. Comprovado. Confiável.

Testado. Comprovado. Confiável.

A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de produção. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão a aproveitar os nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade, e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipas de produção.

Flexível

Flexível

Os cobots da UR enfretam as necessidades de flexibilidade com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e criadores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que, geralmente, é medido em meses, não em anos.

Seguro para o trabalhador, amigo do trabalhador

Seguro para o trabalhador, amigo do trabalhador

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Os nossos protocolos de segurança podem ser configurados para satisfazer os vários requisitos de segurança da sua fábrica, ou instalações, e a sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que a sua equipa de produção trabalhe em segurança lado a lado com os cobots da UR.

Entre em contacto com a Universal Robots

Milhares de empresas dependem de robôs colaborativos para...

  • Aumentar a produtividade
  • Adaptar-se às mudanças na procura de produtos
  • Melhorar o bem-estar e a retenção dos seus funcionários
  • Gerir os colaboradores devido à escassez de mão-de-obra
Escritório local
  • Universal Robots España
  • C/ Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contacto em Iberia: +34 933 158 076