<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Saltar para o conteúdo principal

Precisa de mais informações? Aceda a Universal Robots

https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/ba6bd50467/hero-get-started-mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/96dd2aeecb/hero-get-started.png

Entre em contacto com a Universal Robots

Se pretende marcar uma demonstração, falar com um especialista ou tem um pedido específico, está no sítio certo. Teremos todo o gosto em ajudar.

A confiança dos nossos clientes

Com 100.000 cobots vendidos em todo o mundo, milhares de empresas partilham a nossa visão de criar um mundo onde as pessoas trabalham com robots — e não como robots. É assim que fazemos a diferença no dia a dia dos nossos clientes.

De tarefas leves a cargas pesadas

Muitos fabricantes enfrentam tarefas repetitivas, alterações frequentes de processo e qualidade inconsistente — os nossos cobots resolvem estes desafios ao aumentar a produtividade, adaptar-se rapidamente a novos trabalhos e garantir um desempenho preciso e repetível, melhorando a qualidade global do produto.

De gargalos a avanços

Descubra histórias reais de como as empresas resolveram os seus maiores desafios de produção e deram a volta à falta de mão de obra, problemas de qualidade e aumento de custos com a automação colaborativa da Universal Robots.

Montagem

Montagem

Com os cobots UR20, a Raise Robotics reduziu as tarefas manuais em 70%, aumentando a velocidade de montagem e reduzindo a fadiga dos operadores.

Paletização

Paletização

A Danish Crown reduziu o tempo de embalagem em 50% com cobots UR, aumentando o débito e aliviando a carga de trabalho das equipas no processamento de carne.

Soldadura

Soldadura

A THG Automation reduziu o tempo de preparação de soldadura em 60% com cobots UR, garantindo resultados mais rápidos e repetíveis em trabalhos de metal personalizados.

Carga e descarga de máquinas

Carga e descarga de máquinas

ROI em 12 meses, 95% de eficiência — a EMI Systems transformou os cobots UR no seu investimento mais inteligente na automação eletrónica.

Os cobots oferecem benefícios transformadores

Os cobots são robots colaborativos económicos, seguros e flexíveis de implementar. A automação colaborativa está a tornar a automação mais simples do que nunca, mesmo para pequenas e médias empresas em todo o mundo. Os cobots da Universal Robots dão aos fabricantes acesso a todas as vantagens da automação robótica avançada, sem os custos adicionais associados aos robots tradicionais: programação complexa, longos tempos de setup e células de trabalho vedadas. Isto torna a automação acessível até para produções de pequenos lotes e montagem de produtos mistos.

A solução completa

Os nossos robots colaborativos precisam de complementos para atingirem todo o seu potencial — e temos muito orgulho no nosso ecossistema. Tem acesso a mais de 500 componentes certificados, kits e soluções completas, bem como software e acessórios de segurança que se integram perfeitamente com os nossos cobots.

Encontre o seu parceiro de automação

Encontre o seu parceiro de automação

Receba recomendações personalizadas e ligações a parceiros de confiança em 48 horas, sem perder tempo em pesquisa. O guia de automação é simples e 100% gratuito, sem qualquer compromisso.

Componentes

Componentes

Os componentes são produtos simples que podem ser combinados com os nossos robots UR para criar uma solução completa. Incluem, por exemplo, garras, 7.º eixo, software e teach pendants.

Kits de aplicação

Kits de aplicação

Os kits de aplicação são ideais para quem consegue instalar a sua própria solução, mas procura conjuntos compatíveis de garras, software e outros acessórios.

Soluções

Soluções

Consoante o cenário, soluções completas plug-and-play podem ser exatamente o que procura. São ideais se pretende baixo risco, orçamento previsível e instalação no local.

AI Accelerator

AI Accelerator

O AI Accelerator oferece possibilidades praticamente ilimitadas para melhorar a produção moderna — desde melhor tomada de decisão e visão por computador, até capacidades de movimento melhoradas e muito mais.

Software

Software

O PolyScope é o software líder de cobots desde que os robots colaborativos foram inventados. Foi desenvolvido em paralelo com o nosso primeiro cobot para permitir que os utilizadores programem os seus cobots de forma simples.

UR Care Services

UR Care Services

A disponibilidade do seu cobot é a nossa principal prioridade. O nosso compromisso com a excelência assegura o máximo uptime através de Suporte Técnico 24/7, UR Connect e serviço e suporte no local.

Universal Robots

Na linha da frente da inovação

A Universal Robots, fundada em 2005, lidera a inovação em robots colaborativos. Orientados por valores sólidos, promovemos a inovação e as parcerias para gerar impacto global. A nossa missão — automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar — leva-nos a criar um mundo onde as pessoas trabalham com robots, e não como robots. Com escritórios em todo o mundo, os nossos cobots versáteis, juntamente com componentes certificados, permitem uma automação avançada e transformadora em múltiplas indústrias.

Comece hoje

Descubra como os robots colaborativos — ou cobots — económicos, seguros e flexíveis estão a tornar a automação mais simples do que nunca para empresas de todas as dimensões.

Onde nos pode encontrar

Universal Robots España
C/Agricultura, 106
08019 Barcelona

+34 933 158 076
sales@universal-robots.com