验证指标

描述

从 PolyScope X 的 SW 10.14.0 版本开始,验证错误将通过通知计数徽章和左侧边框高亮显示,而非黄色图标按钮。

验证指示器会在程序或设置输入未能通过验证时向您发出提示——例如,当命令节点不完整、缺少引用或表达式无效时。

此前,侧边 栏、主 导航栏、程序树和设置对话框中的验证错误均通过黄色图标按钮进行标记。 更新后的设计更加简洁、不显突兀,同时仍能清晰显示错误所在位置。

验证指示器与安全故障、紧急停止状态或控制器错误对话框不同。

 

工作原理

  • 在 侧边 栏 和 主 导航 中,图标上的通知计数徽章会显示该区域中存在多少个验证错误。

  • 在程序树中,无效的命令节点会以左侧边框高亮显示,而非黄色图标。

  • 只有当程序树节点本身无效时,该节点才会被标记为无效。

  • 只有当程序树中的父节点处于折叠状态且包含无效子节点时,才会显示为无效。

  • 在移动命令设置对话框中——例如“ 方向”、“ 移动 C”、“ 移动 P”、“ 移动至”、“ 移动至”和“ 路径”——无效的选项卡将显示标准的选项卡验证状态,而非黄色图标。

     

查找并修复验证错误

  1. 请在 侧边 栏 或 主 导航 中查找通知数量徽章,或在程序树中查找左侧边框的高亮标记。

  2. 点击带有指示符的图标或节点,以打开包含该错误的区域。

  3. 请检查已高亮显示的节点或无效的选项卡,并填写或更正所需的输入内容。

  4. 当输入有效时,标记、边框高亮或选项卡指示符会自动消失。

有关程序屏幕和程序树的概述,请参阅“ 程序菜单。