触摸屏

描述

示教盒触摸屏针对工业环境进行了优化。 与消费类电子产品不同,示教盒触摸屏的灵敏度在设计上更能抵御如下环境因素的影响:

  • 水滴和/或机器冷却液滴

  • 无线电波发射

  • 来自操作环境的其他传导噪声

使用触摸屏

触摸灵敏度旨在避免 PolyScope X 上出现错误的选择,并防止机器人意外运动。

为了获得最佳效果,请用指尖在屏幕上进行选择。 在本手册中,这种操作称为点按。

如果需要,可以使用市场上能买到的手写笔在屏幕上进行选择。 以下部分列出并定义了 PolyScope X 界面中的图标/选项卡和按钮。