Ethernet/IP Adapter
| 描述 |
EtherNet/IP 是一种网络协议,可用于将机器人连接到工业 EtherNet/IP 扫描设备。 如果启用了连接,则可以选择当程序与 EtherNet/IP 扫描设备的连接中断时执行的操作。
|
| 启用 Ethernet/IP
|
可通过以下方式在 PolyScope X 中启用 Ethernet/IP 功能。
|
| 使用 Ethernet/IP |
可通过以下方式在 PolyScope X 中查找 Ethernet/IP 功能:
在 PolyScope X 左侧页眉中。
从列表中选择相关操作:
在此屏幕的右上角,可以看到 Ethernet/IP 状态。
|
| 支持以太网诊断 |
新增了一项支持功能,用于启用以太网网络诊断。 启用此功能后,机器人以太网/IP适配器与以太网/IP扫描器之间的通信流量将被收集到一个 pcap 文件中。 收集的数据作为支持文件的一部分提供。
|