HTTP/HTTPS 端口访问

描述

从 PolyScope X 软件 10.14 版开始,管理员可以直接通过 PolyScope X 用户界面控制端口80和443上的入站 HTTP 和 HTTPS 流量。

请在“ 服务” 屏幕上使用 HTTP 切换 按钮,在机器人防火墙中打开或关闭这些端口。 这使系统集成商无需通过命令行访问,即可对机器人的Web访问进行明确控制。

从 10.14 版本开始,80 和 443 端口默认处于关闭 状态。 如果关闭端口 80,则在机器人重启后该端口仍 保持关闭状态。 在早期版本中,每次启动时都会自动打开80端口。

升级至 PolyScope X 10.14 或更高版本后,如果外部系统、Web 客户端或外部可用的 URCaps 依赖于 80 或 443 端口,请确认 HTTP 开关 的状态。

 

启用服务与 HTTP 切换

在“服务”列表中启用或禁用某项服务,与 HTTP 开关 是两回事:

  • “ HTTP”切换 开关用于控制是否允许80和443端口的入站流量通过防火墙。

  • 每个服务开关用于控制该服务在机器人上是否启用。

某项服务可能在防火墙阻断其端口的情况下仍处于启用状态。 开放的端口不会启用已禁用的服务。 为确保安全运行,请根据您的应用需求配置这两项设置。

 

URCap 连接警告

当外部可用的 URCap 处于活动状态时,若端口 80 被关闭,"服务"屏幕将显示一条警告,提示端口 80 必须保持开放,URCap 才能正常运行。 启用 HTTP 开关 以恢复连接。

 

控制 HTTP/HTTPS 端口访问
  1. 在主导航栏中,点按 汉堡 图标 。

  2. 点按设置。

  3. 在“安全”下,选择“服务”。

  4. 点击 解锁 图标 ,输入管理员密码,然后 确认 。

  5. 使用 HTTP 切换 按钮来启用或禁用端口 80 和 443 的入站访问。

  6. 点击“ 锁定并关闭”。