Araç G/Ç'si

Açıklama

Tool I/O, kontrol kutusuna gelen ve kontrol kutusundan giden canlı IO sinyallerini izler ve ayarlar.

 

 

Tool IO'ya erişmek için

Sol paneldeki “Tool I/O ” seçeneğine dokunun. Sağ tarafta Tool Input ve Tool Output alanlarının düzenlenebilir kısımlarını görebilirsiniz.

 

 

Kontrol açılır menüsündeki URCaps

"Kontrol Edilen" açılır menüsü, kullanıcının takım ayarlarını kontrol edebilen bir URCap seçmesine olanak tanır. Bu özelliğe sahip bir URCap yüklenmişse, listede görüntülenir. URCap'ın nasıl kurulacağını öğrenmek için burayı takip edin.

 

Seçildiğinde, URCap aşağıdaki ayarlardan sorumlu olacaktır:

  • Uç Ekipman Çıkışı

    Ayar 0, 12 veya 24 V olabilir.

  • Çift Pimli Güç

    Ayarı "true" veya "false" olarak belirlenir.

  • Analog girişler için alan

    Analog giriş başına akım/gerilim ayarı; bir numaralı girişe basıldığında açılan pencerede görüldüğü gibi.

  • Dijital çıkışlar için güç çıkışı

    Sinking/Sourcing/Push/Pull ayarları, bunlardan birine tıklandığında açılan pencerede görüldüğü gibi.

  • Araç İletişim ayarları

    Bu ayarlar kullanıcı arayüzünde bulunmamaktadır, ancak etkinleştirme, baud hızı, parite, durdurma bitleri, rx boşta karakterleri ve tx boşta karakterleridir.

Bir URCap seçildiğinde, yukarıdaki ayarlarla ilgili tüm kontroller devre dışı bırakılacaktır. Yeni ayarlar, açılır menüden bir giriş seçildiğinde, program yüklendiğinde ve program çalıştırıldığında uygulanacaktır.