Uygulama Değişkenleri

Açıklama

Uygulama Değişkenleri, program çalıştırmaları ve robotun yeniden başlatılması arasında kalıcı olan değişkenlerin bir listesini tanımlamanıza olanak tanır. Programdaki diğer değişkenler gibi kullanılabilir. Değerlerin yanı sıra, değişkenler de programla birlikte dışa aktarılabilir.

 

Uygulama Değişkenleri işlevini kullanma

  1. Uygulama düğümleri ekranına gidin. Bkz. Uygulama Uygulama Sekmesi

  2. Uygulama Değişkenleri simgesine dokunun.

     

     

  3. Uygulama Değişkenleri yapılandırma sayfası, o anda yüklü olan program için oluşturulmuş tüm değişkenleri gösterir. Bilgiler, sütunlarda ad, tür ve değere göre sıralanmıştır.

     

 

  1. Ekranın sağ üst köşesindeki Değişken Oluştur düğmesine dokunarak yeni bir değişken ekleyin. Yapılandırma için ad, tür ve değer alanlarını içeren bir açılır pencere görüntülenir.

     

     

  2. "Ad " alanına değişken adınızı girin. Değer alanındaki değeri düzenleyin. " Tür" alanında, izin verilen değişken türlerini görürsünüz ve programınızla ilgili olanı seçersiniz.