Kazalniki validacije

Opis

Od različice SW 10.14.0 za PolyScope X naprej se napake pri preverjanju prikazujejo z oznakami števila obvestil in poudarjenim levim robom namesto z rumenimi ikonami.

Kazalniki veljavnosti vas obvestijo, kadar program ali vnesene nastavitve ne izpolnjujejo pogojev za veljavnost – na primer, kadar je programsko vozlišče ukaza nepopolno, manjka sklic ali je izraz neveljaven.

Prej so rumeni ikonski gumbi označevali napake pri preverjanju veljavnosti v stranskem meniju ,glavnem meniju, drevju programa in pogovornih oknih z nastavitvami. Posodobljena zasnova je preglednejša in manj moteča, hkrati pa še vedno prikazuje, kje se pojavljajo napake.

Kazalniki validacije niso enaki varnostnim napakam, stanjem zasilnega zaustavitvenega stikala ali pogovornim oknom o napakah krmilnika.

 

Kako deluje

  • V stranskem meniju in glavnem meniju ikona z oznako števila obvestil prikazuje,koliko napak pri preverjanju obstaja v tem področju.

  • V drevesu programa so neveljavna programska vozlišča ukazov označena z obarvanim levim robom namesto z rumeno ikono.

  • Programsko vozlišče v drevju programa se prikaže kot neveljavno le, če je samo to vozlišče neveljavno.

  • Nadrejeno programsko vozlišče v drevju programa se prikaže kot neveljavno le, če je zloženo in vsebuje neveljavna podrejena vozlišča.

  • V pogovornih oknih za nastavitve ukazov premikanja — kot so Smer , Premik C, Premik P ,Premik na ,Premiki nain Pot —se pri neveljavnih tabulatorjih uporablja standardno stanje preverjanja tabulatorjev namesto rumenih ikon.

     

Iskanje in odpravljanje napak pri preverjanju veljavnosti

  1. Poiščite oznake s številom obvestil v stranskem meniju ali glavnem menijuali pa poudarke na levi strani v drevju programa.

  2. Tapnite ikono ali vozlišče z indikatorjem, da odprete območje, ki vsebuje napako.

  3. Preverite označeno vozlišče ali neveljaven zavihek ter vnesite ali popravite zahtevane podatke.

  4. Ko je vnos veljaven, se oznaka, obroba ali indikator zavihka samodejno odstrani.

Za pregled zaslona programa in dreva programa glejte Meni programa Meni programa