Zmienne globalne w programie logicznym

Opis

Zmienne programu logicznego są wyświetlane na pasku bocznym „Zmienne” wraz ze zmiennymi aplikacji i programu głównego. Można wyświetlić nazwy i aktualne wartości zmiennych należących do aktywnego programu logicznego.

 

Zmienne w pasku bocznym

Nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się od przedrostka ur . Ten przedrostek jest zarezerwowany dla stałych wewnętrznych. Aby zapewnić zgodność z przyszłymi ulepszeniami, nie należy używać tego przedrostka również w zmiennych programu robota.

Rozwijane menu filtru w widoku „Zmienne” pozwala wybrać zestaw zmiennych, który ma być wyświetlany: „Wszystkie”, „Aplikacja”, „Program główny” lub „Program logiczny”.

 

Program logiczny obsługuje do około 300 zmiennych prostych. Przekroczenie limitu może spowodować zatrzymanie działającego programu.