PROFINET 장치

설명

PROFINET 네트워크 프로토콜은 로봇과 산업용 PROFINET IO 컨트롤러 연결을 활성화 또는 비활성화합니다. 연결이 활성화된 경우 프로그램이 PROFINET IO-Controller 연결을 끊을 때 발생하는 작업을 선택할 수 있습니다.

 

PROFINET 활성화

PolyScope X에서 PROFINET 기능을 활성화하는 방법입니다.

  1. 화면의 왼쪽 상단에서 햄버거 메뉴를 탭한 후에 설정을 탭합니다.

  2. 왼쪽 메뉴의 보안에서 서비스를 탭합니다.

  3. 관리자 비밀번호를 입력하십시오.

  4. PROFINET 버튼을 탭하여 PROFINET을 켭니다.

 

PROFINET 사용

PolyScope X에서 PROFINET 기능 찾기:

 

PolyScope X 메인 탐색.

  1. 애플리케이션 아이콘을 탭합니다.

  2. 통신 아래의 왼쪽 메뉴에서 PROFINET을 선택합니다.

목록에서 관련 작업을 선택합니다.

무시

PolyScope X가 PROFINET 연결 손실을 무시하며, 메인 프로그램은 계속 실행됩니다.

일시 중지

PolyScope X가 메인 프로그램을 일시 중지합니다. 프로그램이 중지된 위치에서 다시 시작됩니다.

중지

PolyScope X가 메인 프로그램을 중지합니다.

 

 

진단

Polyscope X에는 로봇과 PROFINET I/O 컨트롤러 간 네트워크 트래픽을 기록하는 옵션이 있습니다. 연결 문제가 발생하는 경우 진단에 사용할 수 있습니다.

  • 이 옵션을 활성화하려면 "네트워크 진단 활성화" 버튼을 탭하여 켭니다.

통신 데이터는 .pcap 파일에 저장됩니다.

해당 파일은 시스템 관리자의 지원 파일에 저장됩니다. 진단에는 최대 50MB의 데이터가 기록될 수 있습니다.

  1. 헤더로 이동하면 시스템 관리자가 나타납니다.

  2. 작업 중인 프로그램을 선택합니다.

  3. 세로 점 세 개 아이콘(케밥 아이콘)을 탭하고 내보내기를 선택합니다.

  4. pcap 파일에서 통신 데이터를 선택하고 저장을 선택합니다.

  5. 메인 화면에 팝업 알림이 나타나며, 프로그램에서 파일 내보내기가 완료되었다는 메시지가 표시됩니다.

 

이더넷 포트 상태

PROFINET 장치가 활성화되면 새로운 가상 이더넷 포트가 생성됩니다.

가상 이더넷 포트 구성은 현재 구성된 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 MAC 주소에 대한 정보를 보여줍니다.

이 가상 포트는 로봇 네트워크 설정에서 구성된 포트와 다릅니다.

 

 

새로운 PROFINET 버전

새로운 GSDML 파일: GSDML-V2.45-UR-PROFIsafe-20251201.xml

 

이전 버전과의 호환성:

    • 이전 소프트웨어 버전을 위해 제작된 PLC 프로그램은 별도의 변경 없이 실행됩니다.

    • PROFINET용 내부 구성 파일이 복사되며, 복사본은 새로운 PROFINET 버전으로 마이그레이션됩니다.

    • 새로운 PLC 프로그램에는 최근 출시된 올바른 GSDML 파일을 사용해야 합니다.

  • 이전 버전으로 다운그레이드할 수 없습니다. 업그레이드 후 이루어진 모든 변경 사항은 소실됩니다. 업그레이드하기 전에 모든 데이터를 백업하십시오.